Advanced Reporting - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

O Sistema de Advanced Reporting do Metasys é um recurso opcional do ADX que fornece recursos de relatórios de dados históricos e de configuração separados daqueles disponíveis no Portal de Gerenciamento de Sites.

O Sistema de Advanced Reporting do Metasys permite que usuários autorizados executem relatórios para revisar a configuração e o desempenho do sistema Metasys. Os usuários podem exibir facilmente esses relatórios em um navegador da Web.

Os seguintes relatórios estão disponíveis para os pontos incluídos nos modos de exibição de usuário do sistema de relatórios:

  • Revisão de configuração de definição
  • Comportamento do Sistema
  • Relatório de tendências—cálculos estatísticos e temperatura cinética média (MKT)
  • Relatório de detalhes de tendência—dados de resumo

É possível exportar um relatório e salvá-lo em vários formatos, como Microsoft Excel ou PDF, para uso posterior.

Para obter mais informações sobre os recursos de relatórios oferecidos pela Metasys UI, consulte Busca e Relatórios avançados.