Mecanismos de rede - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

Os gerenciadores de rede Metasys fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes de controladores de equipamentos, incluindo controladores de equipamentos da série Metasys CGM, CVM, FAC, FEC, VMA, TEC e LN, controladores de equipamentos Metasys FAC e VMA IP usando diversas topologias diferentes, controladores legacy Metasys, como UNTs, VMA14xx e DX-9100s e dispositivos de terceiros.

Os gerenciadores de rede Metasys também podem ser conectados em rede para dimensionamento em grandes projetos e podem ser conectados em rede com um servidor Metasys para funcionalidade adicional e unificação de sites.

O sistema Metasys inclui os seguintes tipos de gerenciadores de rede:

  • Gerenciadores de rede série NxE, que foram introduzidos pela primeira vez no MSEA Versão 1.0 e, desde então, têm sido expandidos e aprimorados em várias versões.
  • Gerenciadores de rede série SNx, que foram introduzidos pela primeira vez na Versão 10.1 e está previsto para suceder a série NxE.
Consulte o Boletim de produto de SNE/SNC (LIT-12013296) e o Boletim de produto dos Mecanismos de Redes (LIT-12012138) para obter mais informações.