Building Network - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

Os usuários do Metasys com acesso adequado podem visualizar a configuração da rede Metasys usando a árvore All Items no recurso Building Network. Os indicadores de status globais permitem que os usuários identifiquem visualmente os problemas de rede e operacionais de qualquer item da rede Metasys. Espaços e equipamentos não precisam ser configurados para que os usuários aproveitem o recurso Building Network na Metasys UI.

A partir da Versão 11.0, os usuários podem adicionar, excluir e configurar objetos diretamente da árvore Building Network na Metasys UI. Os usuários podem adicionar, excluir e configurar os seguintes objetos: integrações, dispositivos e obejetos de ponto, tendências, alarmes, programações e itens programados. Isso reduz a necessidade dos operadores do Metasys de usar uma UI diferente para executar essas tarefas de configuração.

Cada item integrado ao sistema Metasys possui um painel onde os usuários podem diagnosticar os problemas com a Building Network, exibindo e editando as informações detalhadas do item e visualizando os dados históricos de tendências. Os widgets mostrados no painel Building Network incluem o seguinte:

  • Detail mostra o valor e o status atual do item que está sendo visualizado e permite que o usuário emita comandos. O widget Detail contém o foco, o diagnóstico e as exibições de rede que permitem que o usuário visualize e edite as informações detalhadas de cada item integrado no Metasys.
  • O widget Summary permite que o usuário identifique rapidamente os problemas operacionais com o item de rede, exibindo uma lista de dados tabulares no item de rede atual. Por exemplo, uma lista do valor presente e o status dos pontos de dados em um controlador de campo de rede.
  • Relationships permite que o usuário identifique qual espaço ou equipamento o item de rede atende.
  • O widget Trend é um gráfico que mostra até dez pontos de dados históricos sendo coletados no item de rede Metasys ao mesmo tempo. Este widget permite que os usuários visualizem os dados históricos, compararem as mudanças ao longo do tempo e criem facilmente relatórios em PDF ou CSV. Os usuários podem identificar padrões, incluindo exceções, usando o gráfico candlestick intuitivo que exibe mínimo, máximo e médias.
  • Involvement identifica o que está tentando controlar um objeto. O widget fornece uma representação visual do que está envolvido com o objeto, incluindo o que o objeto está atendendo e o que está atendendo esse objeto. O widget inclui valores em tempo real em cada ponto de conexão no envolvimento. O widget também distingue entre comandos de operador e referências (conexões lógicas). Involvement ajuda os operadores a identificar mais rapidamente a causa raiz dos problemas do sistema.

Alguns painéis de rede, como Schedules e Gráficos, exibem o resumo de programação ou o widget gráfico associado, além de outros widgets disponíveis no painel Building Network.