Várias ferramentas estão disponíveis para ajudá-lo a criar a Metasys UI. A Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) permite configurar rapidamente a hierarquia dos espaços, as definições de equipamentos e os relacionamentos de serviço. A Rápida criação de arquivos agiliza a geração de todo o banco de dados Metasys para instalações novas ou modernizadas do Metasys.
A Metasys UI vem com um pacote gráfico integrado para permitir que os designers de sistemas criem widgets gráficos usando representações gráficas realistas de equipamentos e espaços. Nenhum software ou licença separada são necessários para usar o Gerenciador de gráficos e Editor. Uma extensa biblioteca de modelos gráficos, símbolos e controles é fornecida com a Metasys UI, simplificando a tarefa de criação gráfica. Os símbolos gráficos personalizados podem ser criados usando o recurso Custom Behaviors.
A Metasys UI também é compatível com a visualização de gráficos criados em versões anteriores das ferramentas gráficas do Metasys. Os gráficos padrão criados com a User Graphics Tool (UGT) e os gráficos do Graphics+ criados com a Ferramenta de Geração de Graphics+ (GGT) podem ser associados a espaços, equipamentos e controladores de campo e visualizados na Metasys UI sem conversão manual.
A Metasys UI Offline oferece a capacidade de exibir a aparência da Metasys UI para validar a configuração da UI. É possível visualizar os espaços e a configuração do equipamento e exibir os gráficos associados ao espaço e equipamento. A Metasys UI Offline aproveita os arquivos SCT em vez do site ativo. A Metasys UI Offline é instalada automaticamente junto com a SCT.