O recurso Busca e Relatórios avançados traz informações poderosas para todos os usuários do Metasys, fornecendo um método intuitivo e fácil de coletar e analisar dados. Os usuários podem pesquisar os dados rapidamente na árvore Building Network, por espaços ou equipamentos. Usando uma série de filtros, incluindo wildcards, é possível refinar os resultados da pesquisa. Por exemplo, é possível pesquisar todos os pontos de temperatura da zona em um espaço específico.
Com os resultados da Busca Avançada, é possível:
- Criar relatórios que mostrem atividades históricas, alarmes, auditorias e dados de tendência com base em um intervalo de tempo definido ou criar relatórios que mostrem os valores atuais dos objetos selecionados. Isso fornece aos administradores do Metasys informações em tempo real sem a necessidade de login.
- Exportar dados de relatório para formatos de arquivo .csv ou .pdf em uma base ad hoc ou agendando um relatório. É possível enviar automaticamente relatórios programados para um endereço de e-mail ou local de rede.
- Emitir comandos em massa para pontos selecionados.
- Execute a modificação em massa de vários objetos ou atributos em um único objeto.
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Relatórios programados | Possibilita agendar a entrega de relatórios por e-mail para até 10 destinatários especificados. Os modelos de relatório podem ser salvos e executados "sob demanda" no futuro. Nota: O OAS exige a licença Relatórios programados Metasys para essa funcionalidade.
|
| Advanced Search filter by Equipment Definition short names | Permite a filtragem de uma Busca Avançada para incluir apenas nomes curtos específicos de Definição de Equipamento. |
| Time Picker | Permite o início da geração de relatórios e filtragem para um intervalo de tempo especificado, incluindo intervalos menores que um dia. |
| Modificar em massa | Permite a modificação de vários objetos ou vários atributos em um único objeto. |
| Smart Filtering | Permite iniciar diretamente de certos widgets em uma Busca Avançada pré-preenchida. Os filtros são preenchidos com base nas informações de equipamento, espaço e objeto incluídas no widget. Os usuários podem iniciar a Busca Avançada pelos seguintes widgets:
|
Importante: Não é necessário configurar os espaços e equipamentos para que os usuários aproveitem as vantagens do recurso Busca e Relatórios avançados. A Busca Avançada está disponível em plataformas de computador e tablet, mas não está disponível em plataformas móveis. Além disso, os recursos Relatório, Comandar em Massa e Modificar em Massa da Busca Avançada não estão disponíveis em plataformas de tablet ou móveis.