Metasys UI - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
A Metasys UI é uma interface da Web compatível com HTML5 que fornece acesso independente de dispositivo ao Metasys a partir de smartphones, tablets e computadores. A Metasys UI é uma interface intuitiva que reduz o tempo de aprendizado, maximiza a produtividade dos operadores e fornece uma experiência de usuário coesa, independentemente do tipo de dispositivo cliente usado para acessar o sistema. O dispositivo cliente não requer instalações de softwares adicionais — Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe® Flash® ou qualquer outro software de uma App Store online. A Metasys UI está incluída nos servidores Metasys: ADS, ADX (unificado e dividido), OAS e ADS-Lite. A Metasys UI não é compatível com o ODS.
Nota: O software do servidor deve estar licenciado para fazer login na Metasys UI.
Figura 1. Metasys UI