Gateway de Portal de Acesso Móvel (MAP) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

O MAP Gateway é direcionado para o uso de eletricistas, prestadores de serviços de comissionamento e técnicos de campo para ajudá-los a executar, de maneira ágil e eficiente, as funções de comissionamento e a validação da instalação elétrica dos controladores de equipamentos Metasys. É um servidor Web portátil que disponibiliza uma interface de usuário móvel sem fio para controladores de equipamentos Metasys, termostatos da série TEC3000 e Smart Equipment Rooftop Units (RTUs). A interface de usuário móvel pode ser exibida no navegador de um celular, tablet ou laptop. O MAP Gateway permite que os usuários acessem, visualizem, editem e substituam as informações principais de todos os dispositivos conectados em um barramento de campo BACnet MS/TP comum.