Barramento do Controlador de Campo (FC) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

Os controladores de equipamentos da família CG/CV e FEC possuem um Barramento do controlador de campo (FC) para compartilhar informações ponto a ponto e com outros componentes do sistema Metasys. O barramento FC também permite que os gerenciadores de rede supervisionem os controladores do equipamento. As opções de protocolo de rede compatíveis com as famílias de controladores de equipamentos CG/CV e FEC incluem:

  • BACnet MS/TP: oferece suporte para instalações que requerem um protocolo de comunicação aberto de alta velocidade padrão da indústria
  • BACnet/IP: aplica-se a instalações que preferem cabeamento Ethernet, além de um protocolo de comunicação aberto padrão da indústria de alta velocidade. Esse protocolo de comunicação está disponível com os controladores FAC4911 e VMA1930 Metasys. O Metasys é compatível com as seguintes topologias de rede IP, cada uma com seu próprio custo e características de resiliência de rede:
    • Star
    • Daisy chain
    • Ring, usando Protocolo de Redundância de Mídia (MRP) e switches IE Cisco® selecionados
  • Wireless ZFR: aplica-se a instalações em que uma alternativa de rede menos invasiva e mais flexível a cabeamento físico seja preferível ou mais rentável.
  • N2: aplica-se a instalações de sistema Legacy Metasys que tenham controladores de equipamentos adicionados, onde seja possível compartilhar o mesmo barramento N2 que os controladores Legacy Metasys como UNTs, VMA14xx e DX-9100s.