Famílias de controladores de equipamentos - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

As famílias de controladores de equipamentos das séries CG/CV e FAC/FEC/VMA compartilham várias semelhanças. Todas são compostas por dispositivos de alto desempenho totalmente programáveis, desenvolvidos especificamente para controlar uma ampla variedade de equipamentos mecânicos e elétricos encontrados em edifícios comerciais. Os controladores da série CG/CV são sucessores modernizados da série FAC/FEC/VMA e incluem melhorias destinadas a facilitar seleção, configuração, comissionamento e manutenção.

  • Família de controladores de equipamentos CG/CV:
    • Controladores de Aplicação Geral (CGMs)
    • Controladores de equipamento de caixa VAV (CVMs)
    • Módulos de expansão de entrada/saída (E/S) (XPMs)
  • Família de Controladores de Equipamento de Campo FEC:
    • Controladores de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FACs)
    • Controladores de Equipamento de Campo (FECs)
    • Conjuntos Modulares de Volume de Ar Variável (VMAs)
    • Módulos de Entrada/Saída (IOMs)

Consulte Família de controladores de equipamentos CG/CV para obter mais informações sobre CGMs, CVMs e XPMs.

Consulte Tabela 1 para uma comparação dos controladores da família FEC.

Para obter mais detalhes sobre CGMs, CVMs e XPMs, consulte o Boletim de produto dos módulos de expansão XPM e controladores de equipamento CG/CV do Metasys (LIT-12013105). Para obter mais detalhes sobre FACs, FECs, VMAs e IOMs, consulte o Boletim de produto dos Controladores de Equipamento de Campo do Sistema Metasys e produtos relacionados (LIT-12011042).