Controladores de equipamentos - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

Os controladores de equipamentos Metasys monitoram e operam diretamente o HVAC e outros equipamentos do sistema predial usando entradas e saídas integradas e lógica de controle processadas localmente.

Os controladores de equipamentos Metasys incluem várias famílias de controladores:
  • Controladores de equipamento da série FAC/FEC/VMA, que foram introduzidos pela primeira vez no MSEA Versão 2.1 e, desde então, têm sido expandidos e aprimorados em várias versões
  • Controladores de equipamentos da série CG/CV que foram introduzidos pela primeira vez na Versão 10.0 e estão previstos para sucederem a série FAC/FEC/VMA (Figura 1)
  • Família de controladores de termostato TEC (Figura 1)
  • Família de controladores LonWorks® da série LN (Controladores LonWorks da série LN)