Aberto - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

Como o sistema Metasys usa os formatos de dados padrão e protocolos de comunicação dos BAS e TI globais, ele é compatível com a infraestrutura de rede encontrada na maioria dos edifícios atuais. O sistema Metasys integra equipamentos e sistemas prediais utilizando BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2, LonTalk®, MODBUS, M-Bus, KNX, OPC UA (novo na Versão 11.0) e tecnologia de comunicação de serviços Web. O sistema Metasys é compatível com a Revisão 18 do Protocolo BACnet. Dispositivos BACnet da Johnson Controls e dispositivos BACnet de terceiros podem ser conectados diretamente à rede Ethernet IP ou ao barramento de campo MS/TP. Dispositivos BACnet/IP também são usados para integrar sistemas de alarme de incêndio SIMPLEX e sistemas de iluminação de parceiros preferenciais no sistema Metasys.

Controladores LonWorks® da Johnson Controls ou dispositivos certificados LonMark® de outros fabricantes podem ser integrados à arquitetura do sistema Metasys. De maneira semelhante, as gerações anteriores de componentes Metasys baseados em N2 podem ser integradas à arquitetura mais recente, ajudando a modernizar as instalações herdadas do Metasys. O sistema Metasys também se comunica com dispositivos de terceiros usando integrações MODBUS, KNX e M-Bus. Independentemente dos protocolos utilizados, os dados estão disponíveis para exibição na interface de usuário do Metasys, para arquivamento em servidores de aplicativos, e para transmissão a outros dispositivos da rede IP.

O sistema Metasys também é compatível com:
  • HTTPS com TLS 1.2 como o protocolo de comunicação seguro entre gerenciadores de rede, servidores de aplicação e dados (ADS), servidores de aplicação abertos (OAS), servidores de dados abertos (ODS) e navegadores da Web
  • Protocolo SNMP para interceptações de alarme e consultas de objeto na base de informações de gerenciamento (MIB)
  • Protocolo SNTP para sincronização de tempo de rede
  • Protocolo SMTP para transferência de mensagens de e-mail
  • Protocolo DHCP e sistema de nomes de domínio (DNS) para nomenclatura de dispositivos e endereçamento de rede dinâmica
  • Protocolo SOAP e XML que transferem dados entre componentes do sistema e disponibilizam os dados para aplicativos empresariais por meio dos serviços Web publicados
  • Padrões de comunicação sem fio, incluindo Wi-Fi (usado na comunicação de rede) e ZigBee® (para controlador de campo e redes de sensores)
  • O serviço do Microsoft® Active Directory®, que fornece uma integração de TI padrão do sistema Metasys na infraestrutura de serviço do Active Directory existente de um cliente para autenticação de interface do usuário do Site Management Portal (SMP) e da Metasys UI. A partir da Versão 11.0, o Active Directory inclui os Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), além da autenticação LDAP do Active Directory, com a capacidade de impor a autenticação de dois fatores (2FA) quando o servidor ADFS é configurado para 2FA.
    Nota: A Metasys UI não está disponível em sites com mecanismo de rede ou Diretores do Site ODS.
  • O formato de banco de dados SQL, usado pelo servidor Metasys para armazenar dados históricos, que facilita o uso do software Server®
  • Um pacote de interfaces de programação de aplicativos (APIs) RESTful, incluindo uma API que permite leitura, gravação e comando de um ou mais objetos/propriedades do Metasys para fornecer uma maneira segura de integração bidirecional com aplicativos de terceiros.