Usuários simultâneos ADS/ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Use a tabela a seguir para ajudá-lo a determinar o produto de usuário ADS/ADX que você precisa solicitar. A tabela fornece exemplos do número total de usuários com suporte que podem fazer logon simultaneamente no SMP e Metasys UI.

Nota: As informações a seguir fornecem as limitações de usuários simultâneos suportados. O uso além das limitações suportadas pode causar problemas de desempenho do sistema ou do servidor.
Tabela 1. Exemplos de usuários simultâneos do Servidor Metasys
Tipo de Servidor Metasys Exemplos de usuários simultâneos do Servidor Metasys
UI do SMP Metasys UI

ADS/ADS-Lite de 5 usuários/OAS

0 5
2 3
5 0
ADX de 10 usuários 0 25 1
5 20
8 17
10 15
ADX de 25 usuários 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX de 50 usuários 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX de 100 usuários 5 50 2
10 502
25 502
50 502
75 25
100 0

Por exemplo, como mostrado em Tabela 1, com um ADS ou ADS-Lite de 5 usuários, 5 usuários da Metasys UI serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado ou 3 usuários da Metasys UI serão suportados se 2 usuários SMP estiverem conectados. Da mesma forma, com um ADX de 50 usuários, 50 usuários da Metasys UI serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado ou 40 usuários da Metasys UI serão suportados se 10 usuários SMP estiverem conectados. A única restrição de usuário da Metasys UI se aplica a um ADX de 100 usuários: não mais do que 50 usuários da Metasys UI são suportados, independentemente do número de usuários do SMP.

1 O ADX de 10 usuários tem uma limitação de usuários simultâneos SMP 10. A limitação de usuários simultâneos da Metasys UI é 25.
2 O ADX de 100 usuários tem uma limitação de usuários simultâneos SMP 100. O máximo de usuários simultâneos da Metasys UI é 50.