Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) e Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Use a SCT para definir e modificar os bancos de dados do sistema Metasys offline com o suporte de assistentes que o orientam durante todo o processo. A SCT usa a mesma interface de usuário do Metasys usada com todos os outros componentes do sistema, para que você não precise aprender um modo de operação diferente ao trabalhar com a SCT.

A Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) é instalada com a SCT.

Com SCT e JCT, é possível executar todas as seguintes tarefas para configurar um sistema de automação.

  • Defina os controladores de campo.
  • Configure pontos de campo e parâmetros operacionais.
  • Configure recursos do sistema, como gráficos do usuário, sequências de controle lógico programado, alarmes, tendências e destinos de mensagens de eventos.
  • Gráficos associados à Metasys UI e à JCT.
  • Configurar a Limitação de Demanda e Rolagem de Carga (DLLR) para monitorar os medidores de energia que buscam eletricidade, gás, vapor ou água, e liberar automaticamente as cargas dos equipamentos de acordo com os níveis definidos pelo usuário. A limitação de demanda ajuda a gerenciar os custos de energia. A rolagem de carga controla os níveis operacionais do equipamento para reduzir o consumo total de energia.

É possível executar as seguintes tarefas de configuração apenas com a SCT.

  • Defina todos os ADS/ADXs e gerenciadores de rede.
  • Configure a estrutura da árvore de navegação, incluindo árvores de navegação do usuário.
  • Configure espaços e equipamentos.
  • Configurar a Limitação de Demanda e Rolagem de Carga (DLLR) para monitorar os medidores de energia que buscam eletricidade, gás, vapor ou água, e liberar automaticamente as cargas dos equipamentos de acordo com os níveis definidos pelo usuário. A limitação de demanda ajuda a gerenciar os custos de energia. A rolagem de carga controla os níveis operacionais do equipamento para reduzir o consumo total de energia.
  • Crie uma lógica de início ideal.
  • Lógica de controle de simulação.
  • Configure espaços e equipamentos, incluindo o processo de rápida criação de arquivos.
  • Bancos de dados e controladores de configuração do gerenciador de rede de download, upload e arquivamento .Caf .