Pesquisa e Relatórios Avançados - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

O recurso Pesquisa e Relatórios Avançados oferece informações poderosas para todos os usuários do Metasys, fornecendo um método intuitivo e fácil de coletar e analisar dados. É possível pesquisar dados rapidamente na árvore Building Network, nas árvores de navegação, por espaços ou equipamentos. Usando uma série de filtros, incluindo caracteres curinga, é possível refinar os resultados da pesquisa. Por exemplo, é possível pesquisar todos os pontos de temperatura da zona em um espaço específico.

Com os resultados da Pesquisa Avançada, é possível fazer o seguinte:
  • Criar relatórios que mostrem atividades históricas, alarmes, auditorias e dados de tendência com base em um intervalo de tempo definido ou criar relatórios que mostrem os valores atuais dos objetos selecionados. Isso fornece aos administradores do Metasys informações em tempo real sem a necessidade de login.
  • Exportar dados de relatório para formatos de arquivo .CSV ou .PDF em uma base ad hoc ou agendar um relatório.
  • Emitir comandos em massa para pontos selecionados e modificar em massa vários objetos ou vários atributos em um único objeto.
  • Agendar a entrega de relatórios por email para até 10 destinatários especificados. Os modelos de relatório podem ser salvos e executados sob demanda no futuro.
  • Filtrar uma Pesquisa Avançada para incluir apenas nomes curtos específicos de Definição de Equipamento.
  • Iniciar diretamente de certos widgets em uma Pesquisa Avançada pré-preenchida. Os filtros são preenchidos com base nas informações de equipamento, espaço e objeto incluídas no widget. Os usuários podem iniciar a Pesquisa Avançada pelos seguintes widgets:
    • Widget Resumo de equipamentos
    • Widget Espaço de atendimento do equipamento
    • Widget Equipment data
    • Widget Gráficos
    • Widget Visualizar resumo
Importante: Não é necessário configurar os espaços e equipamentos para que os usuários aproveitem as vantagens do recurso Pesquisa e Relatórios Avançados. A Pesquisa avançada está disponível em plataformas de computador e tablet, mas não está disponível em plataformas móveis. Além disso, os recursos de relatórios, comandos em massa e modificações em massa da Pesquisa avançada não estão disponíveis em plataformas de tablet ou móveis.

A partir da versão 12.0, é possível usar o recurso Pesquisa e Relatórios Avançados para executar Relatórios de Base. Os relatórios sobre itens da rede mostram uma exibição de instantâneo das situações de exceção atuais e dados de resumo em todo o site, ou em gerenciadores selecionados do site, e localizam pontos que podem precisar de atenção. O relatório sobre as contas de usuário mostra um instantâneo das informações atuais do usuário do sistema de segurança do Site Director.

Os seguintes relatórios estão disponíveis:
  • Alarme: lista todos os itens de rede com um estado de alarme não normal no site ou nos dispositivos selecionados.
  • Offline: lista todos os itens de rede cujo estado offline é Verdadeiro no site ou nos dispositivos selecionados.
  • Desativado: lista todos os itens de rede cujo valor do atributo Ativado está definido como Falso no site ou nos dispositivos selecionados.
  • Override do Operador: lista todos os itens de rede atualmente sendo gravados em um valor de prioridade de comando 8.
  • Override de supervisão: lista todos os itens da rede cujo valor do atributo Em override está definido como Verdadeiro. O significado de Em override depende da integração e do tipo de ponto.
  • Problema: lista todos os itens da rede com o valor do atributo Problema definido como Verdadeiro.
  • Fora de serviço: lista todos os itens de rede com o valor do atributo Fora de serviço definido como Verdadeiro.
  • Conta de usuário: Disponível apenas para administradores. lista todas as contas de usuários do Metasys local e do Active Directory com vários detalhes, incluindo informações para identificar contas de usuários inativas. Aplica-se somente ao Site Director.