Painéis e widgets - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Um painel organiza os dados na Metasys UI para ajudar você a ter uma visão completa do que está acontecendo em um espaço, com um equipamento ou em um sistema como uma planta central. Em cada painel, os widgets fornecem recursos específicos de interação do operador. É possível personalizar os painéis de acordo com as necessidades específicas, permitindo a seleção de widgets visíveis, a ordem e a aparência do widget, além de atribuir widgets por tipo de dispositivo cliente.

A janela Painel Space (Espaço) fornece um resumo coeso do espaço selecionado, incluindo o equipamento que atende o espaço e as áreas potencialmente problemáticas no espaço. O painel Espaço inclui os seguintes widgets:

  • Gráficos fornece uma representação visual do espaço selecionado, que pode ser usada para verificar rapidamente o status desse espaço, descobrir condições incomuns do sistema, fazer rápidas comparações relacionais entre os espaços próximos e emitir comandos para melhorar o desempenho ou restaurar a ordem. O widget do Graphics exibe representações digitais de equipamentos ou sistemas, com símbolos gráficos e animações criados usando o Gerenciador de gráficos.
  • Equipamento atendendo o espaço identifica o equipamento que atende o espaço selecionado e, em seguida, fornece detalhes sobre esse equipamento, incluindo outros equipamentos ou sistemas que podem estar afetando esse equipamento.
  • Áreas potencialmente problemáticas fornece uma exibição única, mostrando todos os itens em alarme, aviso, substituídos, fora de serviço e offline dentro de um espaço. Essa exibição também permite filtrar e visualizar dados importantes. Você pode usar os widgets Áreas potencialmente problemáticas e Detecção de falhas como uma lista de tarefas diárias para gerenciar edifícios com mais eficiência.
    Nota: Para um OAS, você precisa Áreas potencialmente problemáticas do Metasys licença para acessar os pontos de áreas potencialmente problemáticas. É necessário ter o privilégio de acesso ao sistema para Detecção de Falha Metasys e os Triagem de Falha Metasys licenças para acessar tanto a Detecção de falha quanto a Triagem de falha. É possível usar a Detecção de falha sem uma licença de Triagem de falha, mas ambas as licenças para Detecção de falha e Triagem de falha são necessárias para usar a Triagem de falha.
  • Resumo de equipamentos é uma exibição de tabela que lista todos os equipamentos similares que atendem diretamente ao espaço selecionado e os espaços a jusante. O Resumo de equipamentos exibe as informações mais importantes para cada equipamento e fornece links do equipamento para informações ainda mais detalhadas. É possível definir quais dados incluir em um Resumo de equipamentos com o recurso de seleção de colunas personalizadas.
  • Programação O widget lista todas as programações que afetam o espaço selecionado e mostra se as programações estão ativadas ou desativadas. É possível selecionar, visualizar e editar programações específicas associadas a um espaço. O widget Schedule resume como um espaço é afetado por uma estratégia de programação, para que você possa compreender o quadro completo. O widget Schedule também fornece uma maneira de exibir informações de programação efetivas para uma data específica no futuro, de modo que seja possível garantir que está configurada corretamente. Além disso, use o recurso de programação em massa para adicionar exceções a várias programações de uma vez e atribuir programações semanais em massa.
  • A partir da Versão 11.0, o Space Dashboard também é compatível com Tendência Widget. Para obter detalhes sobre o widget Trend, consulte a seção abaixo.

A janela Painel Equipment (Equipamento) fornece um resumo coeso de um equipamento selecionado. Os widgets mostrados no Equipment Dashboard incluem os seguintes:

  • A janela Gráficos O widget permite que os usuários visualizem gráficos associados a um equipamento ou a uma definição de equipamento. O widget fornece uma representação visual dos sistemas monitorados que permitem verificar o status do equipamento e reconhecer condições incomuns do sistema. O widget exibe representações digitais de equipamentos ou sistemas, com símbolos gráficos e animações criados usando o Gerenciador de gráficos.
  • Tendência O widget é um gráfico que mostra até dez pontos de dados históricos para um único equipamento ao mesmo tempo. Use esse widget para visualizar os dados históricos dos equipamentos, comparar o desempenho e as mudanças ao longo do tempo e criar facilmente relatórios em PDF ou CSV. É possível identificar padrões na operação do equipamento, incluindo exceções de desempenho usando um gráfico candlestick intuitivo que exibe mínimo, máximo e médias. A partir da Versão 11.0, também é possível selecionar um ponto sem uma extensão de tendência e visualizar o valor presente em tempo real plotado em um gráfico Trend. Este recurso é chamado de Tendências em tempo real. Adicionalmente, o recurso Tendência foi aprimorado na Versão 11.0 para incluir a capacidade de escolher visualizar dados brutos ou agregados, independentemente da duração. Além disso, o limite de amostras foi aumentado para 50.000 amostras e o limite de amostras de tendência individual foi removido. Isso lhe oferece mais visibilidade dos dados históricos.
  • Atividade do equipamento permite visualizar atividades de alarme, eventos offline do controlador de rede, alterações do usuário e anotações feitas em um intervalo de datas de até um ano nos últimos cinco anos do equipamento selecionado. Esse widget permite a você visualizar e compreender facilmente a correlação entre as atividades diferentes que ocorrem no sistema.
  • Relações do equipamento identifica todas as relações que um equipamento tem com outros equipamentos, espaços e controladores de campo de rede.
  • Dados do equipamento lista todos os pontos e os valores em tempo real do equipamento selecionado, fornecendo a você informações detalhadas sobre o status operacional do equipamento.
  • Programação O widget lista todas as programações que afetam o equipamento selecionado e mostra se as programações estão ativadas ou desativadas. É possível selecionar, visualizar e editar programações específicas associadas a um equipamento. O widget Programação resume como uma estratégia de programação afeta o equipamento para que você possa compreender o quadro completo. O widget Schedule também fornece uma maneira de exibir informações de programação efetivas para uma data específica no futuro, de modo que seja possível garantir que está configurada corretamente. Além disso, o recurso de programação em massa permite a você adicionar exceções a várias programações de uma vez e atribuir programações semanais em massa.

Recursos adicionais de Interface de Usuário do Metasys estão disponíveis e não especificamente estão localizados no Painel de controle do Espaço ou do Equipamento:

  • Barra de notificação de alarme alerta você sobre o alarme de prioridade mais alta que está pendente em sua confirmação (exige reconhecimento, ainda não foi reconhecido e você tem permissão para reconhecê-lo).
  • Gerenciador de alarmes permite visualizar e executar ações para alarmes do sistema Metasys. O Gerenciador de Alarmes acumula ocorrências de alarmes para ajudar você a priorizar os alarmes mais importantes e gerenciar todas as ocorrências de alarmes em uma operação. O Alarm Manager também exibe um Alarm Summary que indica como os alarmes estão sendo gerenciados. O Alarm Manager pode ser acessado por meio da Metasys UI e exibido em tela cheia, com uma URL separada, adequada para centros de operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é necessário configurar os espaços e equipamentos para que os usuários aproveitem as vantagens do Alarm Manager. É possível navegar diretamente do Gerenciador de alarmes para a rede predial por meio de um link, sem a necessidade de pesquisá-lo manualmente.
    Nota: O Alarm Manager está disponível apenas para servidores não MVE e gerenciadores baseados em software. Use a Atividade do sistema para gerenciar alarmes em servidores MVE e em gerenciadores SNx.
  • Monitor de alarmes fornece uma exibição semelhante ao Gerenciador de alarmes, mas não exige que o usuário faça login no sistema Metasys. O Alarm Monitor é adequado para os tipos de usuários que não requerem ou não têm autorização para acesso total ao Metasys, mas são responsáveis por visualizar os alarmes de vários sistemas de edifícios integrados. Não é necessário configurar os espaços e equipamentos para que os usuários aproveitem as vantagens do Alarm Monitor.
  • Visualizador de tendência personalizada é um gráfico que mostra até dez pontos de dados históricos de vários equipamentos ao mesmo tempo. Use esse widget para visualizar e comparar as mudanças de desempenho ao longo do tempo. É possível identificar padrões na operação do equipamento, incluindo exceções de desempenho usando um gráfico candlestick intuitivo que exibe mínimo, máximo e médias. Você também pode ver pontos com tendências em tempo vivo. Estes mostram o valor padrão do ponto, como, Present Value.
  • Com o Gerenciador de estudos de tendências recurso, você pode acessar facilmente as tendências personalizadas configuradas em uma sessão anterior da Metasys UI, além de visualizar e gerenciar as associações de espaços e equipamentos com todos os estudos de tendências compatíveis.
  • Painel Cyber Health (Condições cibernéticas) fornece ao administrador do Metasys uma visão centralizada de potenciais problemas relacionados à segurança ou problemas do sistema que são detectáveis por um servidor Metasys, mas que podem não aparecer como parte dos alarmes gerais do sistema. Também é possível constatar imediatamente o software desatualizado. As informações são agrupadas em problemas críticos, riscos potenciais e itens informativos.
  • Gerenciamento de usuário facilita a criação e o gerenciamento de usuários e suas funções, exibições, permissões baseadas em categorias e privilégios. É possível criar e gerenciar detalhes do usuário para usuários locais do Active Directory e do Metasys.
  • System Activity (Atividade do sistema) fornece uma visão combinada de Auditorias e Alarmes, bem como exibições diferentes de Auditorias ou Alarmes para usuários autorizados. Os usuários autorizados podem filtrar, exportar e atuar em Auditorias e Alarmes.
  • Emparelhamento de dispositivos Oferece a capacidade de emparelhar gerenciadores suportados com o servidor Metasys para segurança adicional.
  • Gerenciamento do BACnet/SC permite gerenciar os certificados de Conexão segura BACnet (BACnet/SC). BACnet/SC é uma camada de datalink segura e criptografada projetada especificamente para atender aos requisitos, políticas e restrições das infraestruturas IP.
  • Notificações remotas permite configurar o roteamento e a filtragem de mensagens de auditoria e eventos diretamente na Metasys UI para cada servidor ou gerenciador sem a necessidade de instalar software nos computadores clientes.
  • Gerenciador de falhas permite visualizar, ativar e desativar todas as regras de falha. Também é possível modificar atributos globais e exportar um arquivo de atributos globais, exceções e registros de atividades. Como alternativa, é possível importar um arquivo para restaurar dados de um arquivo previamente exportado.

Alguns widgets estão conectados a Pesquisa e Relatórios Avançados, permitindo a você criar relatórios ainda mais poderosos e de maneira mais rápida, aproveitando a eficiência do painel com o recurso Pesquisa Avançada. Os widgets conectados à Pesquisa Avançada incluem o widget de Resumo de equipamentos, widget de Espaço de atendimento do equipamento, Widget Equipment data, widget de Gráfico e widget de Visualizar resumo. Para obter mais informações, consulte Pesquisa e Relatórios Avançados.