Notificações remotas - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

O recurso Notificações remotas na Interface de Usuário do Metasys substitui os Server Destination Delivery Agents (DDAs) no SMP. Os DDAs facilitam o roteamento de mensagens de auditoria e eventos gerados no gerenciador ou servidor Metasys.

Com o recurso Notificações Remotas, é possível configurar o roteamento e a filtragem de mensagens de auditoria e eventos diretamente na Interface de Usuário do Metasys para cada mecanismo ou servidor do Metasys sem a necessidade de instalar software nos computadores clientes.
Nota: A partir do Metasys Versão 10.1, o gerenciamento de DDAs de servidor está disponível com o recurso Notificações remotas apenas na Metasys UI.

Os principais recursos de Notificação Remota são os seguintes

  • Filtros de espaço e equipamento: Especifique os espaços e equipamentos que receberão notificações remotas, melhorando o fluxo de trabalho de configuração de notificação remota existente, já que os usuários existentes são obrigados a criar várias categorias personalizadas para atingir esse nível de funcionalidade atual.
  • E-mail de teste: Envie um e-mail de teste para confirmar se as notificações remotas estão configuradas corretamente e se os destinatários as recebem. Isso evita notificações perdidas devido à configuração incorreta.
  • Escalonamento de alarmes: Se um alarme não for reconhecido ou descartado pelos destinatários em um período especificado, um conjunto adicional de destinatários será notificado.
    Nota: Se o alarme desaparecer antes do período especificado expirar e sem ser reconhecido, a escalação de alarmes ainda será enviada.
    Isso dá aos administradores do Metasys uma forma de reduzir o risco de os operadores perderem os alarmes críticos, o que pode gerar problemas de conformidade em espaços críticos. Isso também garante que as notificações de alarme cheguem aos destinatários adequados para evitar que os problemas se tornem grandes falhas.
  • Enviar anúncio: O recurso Send Announcement oferece a capacidade de enviar anúncios para usuários selecionados. O anúncio pode ser entregue por email, em um banner de logar e em um banner de homepage. Esse recurso permite o compartilhamento de informações e colaboração entre vários operadores do Metasys em um único site.