Metasys para Ambientes Validados (MVE) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

O Metasys for Validated Environments (MVE) é uma oferta de instalações que exigem conformidade regulatória para seus sistemas ambientais. O MVE oferece a flexibilidade e a conveniência de uma interface Web para suas instalações regulamentadas. Um site MVE consiste em um Site Director do MVE (ADX) validado mais um ou mais gerenciadores secundários validados. Um site MVE pode incluir opcionalmente gerenciadores não validados. Em um site MVE, o Site Director do ADX validado e os gerenciadores validados são ambos os tipos de dispositivos validados. Na versão 12.0.50, um ADX com MVE fornece MVE tanto no SMP UI quanto no MVE na Metasys UI. A aplicação MVE é pedida separadamente do Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX).

Para obter mais informações sobre o MVE na Metasys UI, consulte IU Metasys – ajuda (LIT-12011953) .

Para obter mais informações sobre o MVE na UI do SMP, consulte Ajuda do portal de gerenciamento do site do Metasys (LIT-1201793) .

Nota: Em um site MVE, os painéis, os widgets e os recursos da Metasys UI podem ser diferentes dos descritos nas seções posteriores. Para obter detalhes de qualquer diferença, consulte Metasys para Ambientes Validados seção da IU Metasys – ajuda (LIT-12011953).