Metasys UI - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

A Metasys UI é uma interface da Web compatível com HTML5 que fornece acesso independente de dispositivo ao Metasys a partir de smartphones, tablets e computadores. A Metasys UI é uma interface intuitiva que reduz o tempo de aprendizado, maximiza a produtividade dos operadores e fornece uma experiência de usuário coesa, independentemente do tipo de dispositivo cliente usado para acessar o sistema. O dispositivo cliente não requer instalações de softwares adicionais— não Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe®, Piscar® ou qualquer outro software de uma App Store online. A Metasys UI está incluída nos gerenciadores de rede das séries SNE, SNC, NAE85, LCS85 e qualquer servidor Metasys: ADS, ADX unificado e dividido, OEA e ADS-Lite. Você deve licenciar o software do servidor para efetuar Logon na Interface de Usuário do Metasys.