|
Plataforma de computador recomendada 1 |
Processador Intel Core i7-8700 (Six Core, 3.20GHz] 2 x 500 GB 7200 RPM SATA 3.5 pol. Dirigir 2 com 40 GB de espaço livre após a instalação de todos os softwares de pré-requisitos e antes da instalação do software ADS. Configure RAID 1 (espelhamento) com a gravação em cache no disco ativada. Se você usar uma VM, aloque pelo menos 100 GB a 150 GB de armazenamento no disco que armazena os arquivos do banco de dados. Você pode aumentar o armazenamento ao longo do tempo à medida que os bancos de dados crescem. Nota: O software de pré-requisito inclui o sistema operacional suportado, o software de banco de dados, o .NET Framework e qualquer outro software ou service pack necessário para a configuração do ADS.
|
|
Placa gráfica (1 GB de RAM, ATI® Technologies ou NVIDIA® Corporation, compatível com 64 bits, Small Form Factor [SFF], se necessário) |
|
|
Memória mínima necessária 3 |
16 GB de RAM O host da VM deve ter o 16 GB recomendado RAM o tempo todo. Ao configurar a VM, não selecione a opção habilitar memória dinâmica. |
|
Número de gerenciadores suportados |
Para obter mais informações sobre o número de gerenciadores compatíveis, consulte a tabela denominada Número máximo de gerenciadores de rede suportados com base no tipo de Servidor Metasys e tamanho do servidor no Guia de configuração do sistema Metasys (LIT-12011832). |
|
Número de usuários do Site Management Portal suportados |
Até 5 |
|
Número de usuários da Metasys UI suportados |
Até 5 |
|
Sistemas operacionais suportados 4 e software de banco de dados |
Versões do Windows® 11 Pro e Windows® 11 Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits) Canal de disponibilidade geral (GAC) Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 21H2, 22H2 (64 bits). Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 bits)Suporta:
|
|
Sistemas operacionais compatíveis para computador cliente do Metasys® - Portal Local de Gerenciamento |
Versões do Windows® 11 Pro e Windows® 11 Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits) Canal de disponibilidade geral (GAC) Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 21H2, 22H2 (64 bits). Apple® macOS® 11 Big Sur Apple® macOS® 12 Monterey Apple® macOS® Ventura 13.2 |
|
Software de navegador da Web compatível para computadores clientes do Metasys® - Portal Local de Gerenciamento |
Microsoft® Edge versão 101 ou posterior
Apple®
Safari 15.0 ou posterior
Notes:
|
|
Software de navegador da Web suportado para dispositivos cliente da Metasys UI |
Microsoft® Edge versão 101 ou posterior
Google®
Chrome versão 101 ou posterior
Nota: A Metasys UI não oferece suporte ao modo de navegação anônima. Para sair do modo de navegação anônima, clique ou toque no X Ícone da janela ou aba do navegador e abra uma nova janela ou guia do navegador. Para obter mais informações sobre o modo de navegação anônima no Google Chrome, clique em Aqui.
Apple®
Safari 15.0 ou posterior
Nota: A Interface de Usuário do Metasys não oferece suporte ao modo de navegação privada. Para sair da navegação privada, clique ou toque em Privado na janela do navegador. Outros navegadores da Web, como Mozilla®
Firefox®, não são oficialmente suportados pela UI. No entanto, a Metasys UI pode aparecer e funcionar adequadamente nesses navegadores da Web.
|
|
Ambientes virtuais suportados |
Microsoft Hiper-V™ Vmware® |
|
Interfaces de usuário compatíveis |
Metasys UI Site Management Portal (SMP) Nota: SMP requer uma licença na Versão 13.0. A licença está disponível apenas para clientes Metasys existentes. Se você licenciou o SMP na versão 12.0, poderá usar a mesma licença após atualizar para a Versão 13.0.
|
| Software adicional incluído com o download do software ADS |
Software Launcher, Exemplos de Definição de Resumo, Microsoft .NET Framework (múltiplas versões), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, arquivos de exemplo de Base de Informações de Gerenciamento SNMP (MIBs). |
|
Hardware opcional |
Qualquer rede ou impressora local suportada pelo sistema operacional Windows qualificado |
|
Software opcional |
Software CCT Software SCT Software Metasys Export Utility |
1 As recomendações de plataforma de computador e memória não implicam sugerir que os computadores mais antigos ou mais lentos não sejam utilizáveis. Consulte
Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)
para obter mais informações sobre recomendações de computador/servidor.
2 Para o melhor desempenho, use discos rígidos Serial Attached SCSI (SAS), não discos rígidos Small Computer System Interface (SCSI).
3 Para obter o melhor desempenho, use a quantidade máxima de memória permitida pelo computador.
4 Consulte
Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)
para obter as configurações específicas do sistema operacional Microsoft Windows que podem ser necessárias para configurar o sistema Metasys.