Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Use a SCT para definir e modificar os bancos de dados do sistema Metasys offline com o suporte de assistentes que o orientam durante todo o processo. A SCT usa a mesma interface de usuário do Metasys usada com todos os outros componentes do sistema, para que você não precise aprender um modo de operação diferente ao trabalhar com a SCT.

Com a SCT, é possível executar todos os recursos de configuração necessários para configurar um sistema de automação, incluindo:

  • Definir todos ADS/ADXs e gerenciadores de rede.

  • Definição de controladores de campo.

  • Configuração de pontos de campo e parâmetros operacionais.

  • Configuração da estrutura da árvore de navegação, incluindo árvores de navegação do usuário.

  • Configuração de recursos do sistema, como gráficos do usuário, sequências de controle lógico programado, alarmes, tendências e destinos de mensagens de eventos.

  • Configuração de espaços e equipamentos e associação de gráficos para a Metasys UI e para a Johnson Controls System Configuration Tool (JCT).

  • Configuração da Limitação de Demanda e Rolagem de Carga (DLLR) para monitorar os medidores de energia que incluem eletricidade, gás, vapor ou água, e transferir automaticamente as cargas dos equipamentos de acordo com os níveis definidos pelo usuário. A limitação de demanda ajuda a gerenciar os custos de energia. A rolagem de carga controla os níveis operacionais do equipamento para reduzir o consumo total de energia.

  • Criação de uma lógica de início ideal.

  • Lógica de controle de simulação.

  • Configuração de espaços e equipamentos, inclusive usando o processo de Criação Rápida de Arquivo.
  • Download, upload e arquivamento de bancos de dados de configuração do gerenciador de rede e arquivos .caf do controlador.

A Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) é instalada com a SCT.