Rede do Edifício - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Os usuários do Metasys com acesso adequado podem visualizar a configuração da rede Metasys usando a Árvore Building Network. Use os indicadores de status Global para identificar visualmente os problemas de rede e operacionais de qualquer item da rede Metasys. Não é necessário configurar espaços e equipamento para aproveitar o recurso Rede do Edifício na Interface de Usuário do Metasys.

Os usuários podem adicionar, excluir e configurar objetos diretamente da Árvore Building Network na Interface de Usuário do Metasys. Isso reduz a necessidade dos operadores do Metasys de usar uma IU diferente para executar essas tarefas de configuração.

Cada item integrado ao sistema Metasys possui um painel onde é possível diagnosticar os problemas com a Rede do Edifício, exibindo e editando as informações detalhadas do item e visualizando os dados históricos de tendências. Os widgets mostrados no painel Building Network incluem o seguinte:

  • Detail mostra o valor status atual do item que está sendo visualizado e permite que o usuário emita comandos. O widget Detalhe contém o foco, o diagnóstico e as exibições de rede que é possível usar para visualizar e editar as informações detalhadas de cada item integrado no Metasys.
  • O widget Summary permite que o usuário identifique rapidamente os problemas operacionais com o item de rede, exibindo uma lista de dados tabulares no item de rede atual. Por exemplo, uma lista do valor presente e o status dos pontos de dados em um controlador de campo de rede.
  • Relationships permite que o usuário identifique qual espaço ou equipamento o item de rede atende.
  • O widget Trend é um gráfico que mostra até dez pontos de dados históricos sendo coletados no item de rede Metasys ao mesmo tempo. Use esse widget para visualizar os dados históricos, comparar as mudanças ao longo do tempo e criar facilmente relatórios em PDF ou CSV. É possível identificar padrões incluindo exceções usando o gráfico candlestick intuitivo que exibe mínimo, máximo e médias. Visualize pontos de dados de tendência em até três gráficos diferentes de uma só vez. Isso ajuda você a visualizar pontos de tendência de intervalos drasticamente diferentes permitindo que sejam colocados em gráficos separados.
  • Involvement identifica o que está tentando controlar um objeto. O widget fornece uma representação visual do que está envolvido com o objeto, incluindo o que o objeto está atendendo e o que está atendendo esse objeto. O widget inclui valores em tempo real em cada ponto de conexão no envolvimento. O widget também distingue entre comandos de operador e referências, por exemplo, conexões lógicas. Involvement ajuda você a identificar mais rapidamente a causa raiz dos problemas do sistema.

Alguns painéis de rede, como Schedules e Gráficos, exibem o resumo de programação ou o widget gráfico associado, além de outros widgets disponíveis no painel Building Network.