Pesquisa e Relatórios Avançados - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

O recurso Pesquisa e Relatórios Avançados oferece informações poderosas para todos os usuários do Metasys, fornecendo um método intuitivo e fácil de coletar e analisar dados. É possível pesquisar os dados rapidamente na Árvore Building Network, por espaços ou equipamentos. Usando uma série de filtros, incluindo caracteres curinga, é possível refinar os resultados da pesquisa. Por exemplo, é possível pesquisar todos os pontos de temperatura da zona em um espaço específico.

Com os resultados da Pesquisa Avançada, é possível fazer o seguinte:
  • Criar relatórios que mostrem atividades históricas, alarmes, auditorias e dados de tendência com base em um intervalo de tempo definido ou criar relatórios que mostrem os valores atuais dos objetos selecionados. Isso fornece aos administradores do Metasys informações em tempo real sem a necessidade de login.
  • Exportar dados de relatório para formatos de arquivo .CSV ou .PDF em uma base ad hoc ou agendar um relatório.
  • Emitir comandos em massa para pontos selecionados e modificar em massa vários objetos ou vários atributos em um único objeto.
  • Agendar a entrega de relatórios por email para até 10 destinatários especificados. Os modelos de relatório podem ser salvos e executados sob demanda no futuro.
  • Filtrar uma Pesquisa Avançada para incluir apenas nomes curtos específicos de Definição de Equipamento.
  • Iniciar diretamente de certos widgets em uma Pesquisa Avançada pré-preenchida. Os filtros são preenchidos com base nas informações de equipamento, espaço e objeto incluídas no widget. Os usuários podem iniciar a Busca Avançada pelos seguintes widgets:
    • Widget Resumo de equipamentos
    • Widget Espaço de atendimento do equipamento
    • Widget Equipment data
    • Widget do Graphics
    • Widget Visualizar resumo
Importante: Não é necessário configurar os espaços e equipamentos para que os usuários aproveitem as vantagens do recurso Pesquisa e Relatórios Avançados. A Busca Avançada está disponível em plataformas de computador e tablet, mas não está disponível em plataformas móveis. Além disso, os recursos Relatório, Comandar em Massa e Modificar em Massa da Busca Avançada não estão disponíveis em plataformas de tablet ou móveis.

A partir da versão 12.0, é possível usar o recurso Pesquisa e Relatórios Avançados para executar Relatórios de Base. Os relatórios mostram uma exibição de instantâneo das situações de exceção atuais e dados de resumo em todo o site, ou em uma área selecionada do site, e permite que você localize pontos que precisam de atenção.

Os seguintes relatórios estão disponíveis:
  • Alarme: lista todos os itens com um estado de alarme não Normal no local ou nos dispositivos selecionados.
  • Offline: lista todos os itens cujo estado offline é Verdadeiro no local ou nos dispositivos selecionados.
  • Desativado: lista todos cujo valor do Atributo Ativado está definido como Falso no local ou nos dispositivos selecionados.
  • Override do operador: lista todos os itens atualmente sendo gravados em um valor de prioridade de comando de 8.
  • Override de supervisão: lista todos os itens cujo valor do atributo Em override está definido como Verdadeiro. O significado de Em override depende da integração e do tipo de ponto.
  • Problema: lista todos os itens que têm o valor de atributo Problema definido como Verdadeiro.
  • Fora de serviço: lista todos os itens que têm o valor de atributo Fora de Serviço definido como Verdadeiro.