Metasys UI - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
A Metasys UI é uma interface da Web compatível com HTML5 que fornece acesso independente de dispositivo ao Metasys a partir de smartphones, tablets e computadores. A Metasys UI é uma interface intuitiva que reduz o tempo de aprendizado, maximiza a produtividade dos operadores e fornece uma experiência de usuário coesa, independentemente do tipo de dispositivo cliente usado para acessar o sistema. O dispositivo cliente não requer instalações de softwares adicionais; Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe® , Flash® ou Qualquer um qualquer outro software de uma App Store online. A Metasys UI está incluída nos servidores Metasys: ADS, ADX (unificado e dividido), OAS e ADS-Lite.
Nota: Uma NAE85/LCS85 versão 12.0 pode agir somente como Site Director. Não atualize qualquer NAE85/LCS85 vinculado para 12.0.
Nota: Você deve licenciar o software do servidor para efetuar Logon na Interface de Usuário do Metasys.