Gerenciadores de rede - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Quando os usuários fazem logon diretamente em um gerenciador de rede, a interface do usuário exibe o idioma padrão do gerenciador de rede. Esse processo ocorre mesmo se os usuários tiverem idiomas diferentes atribuídos aos seus perfis no servidor Metasys. Os gerenciadores de rede SNx suportam apenas o idioma padrão do gerenciador de rede. Certifique-se de que o Diretor do Site e todos os mecanismos SNx no site usem o mesmo idioma padrão.

Quando você altera o idioma ou a localidade padrão de um gerenciador de rede, como SNE, SNC, NAE ou NCE, o LIP copia os arquivos de idioma traduzidos do computador para a pasta apropriada no gerenciador de rede. Após fazer a alteração e o gerenciador reiniciar, o idioma recém-selecionado se tornará o idioma apresentado a todos os usuários do mecanismo de rede. Para obter instruções sobre como alterar o idioma ou a localidade padrão, consulte Alteração da localidade de um idioma em um gerenciador de rede ou Alterar o idioma padrão em um gerenciador de rede.