Considere os seguintes problemas importantes ao usar o LIP:
- O LIP não aplica pacotes de idiomas nem define configurações regionais ao sistema operacional (SO) do computador. Se quiser alterar o idioma do sistema operacional, consulte a documentação do sistema operacional Windows antes de usar o LIP.
- A lista Select Application mostra os servidores e aplicações do Metasys instalados localmente. O LIP não pode mudar o idioma de um servidor ou aplicação Metasys remoto. Se os aplicativos locais não aparecerem na lista, o LIP não encontrou nenhum produto aplicável em seu computador.
- Antes de alterar um idioma, certifique-se de que a versão dos arquivos de idioma corresponda à versão do servidor Metasys ou da aplicação que você deseja alterar. Para gerenciadores Metasys, use a versão mais recente dos arquivos de idioma. Use a opção de menu Local dos Arquivos de Idiomas do Configurações > para apontar o LIP para o local correto dos arquivos de idioma para sua versão.
- O nome e o local da pasta dos pacotes de idiomas do software Metasys são diferentes do nome e do local da pasta dos pacotes de idiomas da ferramenta de Gráfico geração. Certifique-se de selecionar a pasta correta para os arquivos de idiomas apropriados para o produto desejado. Por exemplo, se você quiser arquivos de idioma para o software Metasys, o nome da pasta será Pacotes de idiomas Metasys_v13.0 v7.0.x.xxx . Se você quiser arquivos de idioma para a GGT, o nome da pasta será Gráfico Pacotes de idiomas do Generation Tool 1.3.
- Uma alteração de idioma em um gerenciador de rede ocorre apenas nesse mecanismo e não em seu Diretor do Site. Para obter mais informações sobre os gerenciadores compatíveis, consulte Tabela 1.
- O idioma padrão do Metasys Advanced Reporting System é o mesmo do Servidor Metasys em que ele está instalado. Quando o idioma padrão no Servidor Metasys mudar, verifique se o novo idioma está disponível como um idioma adicional apenas para o Metasys Advanced Reporting System para ADX.
- Para cada usuário, é possível personalizar o idioma exibido no Interface do usuário do Metasys e no Metasys Advanced Reporting System com o menu Tools > User Profile na SMP UI. A partir da Versão 10.1, use a opção de menu do usuário do recurso Meu Perfil a Interface do usuário do Metasys para alterar o idioma de exibição. Verifique se os idiomas que você deseja visualizar no Metasys Advanced Reporting System também estão instalados no servidor.
|
Tipo de gerenciador de rede |
Modelos suportados |
|
|---|---|---|
|
Nxe |
NCE25 NAE35 NAE45 NxE55 NxE85 |
NIE29 NIE39 NIE49 NIE59 NIE89 |
|
LCS |
LCS8520 |
|
|
SNx |
SNC16 SNC25 |
SNE10 SNE11 SNE22 |
Nota:
A opção de aplicação Servidor Metasys suporta o LCS8520 e o NAE85. A opção de dispositivo de classe N50 não suporta esses dispositivos.
- O idioma padrão do site definido no sistema operacional deve ser o mesmo de todos os gerenciadores de rede no site.