Aplicativos de servidor, Interface do usuário do Metasys e software Metasys - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Ao alterar o idioma ou a localidade padrão de um servidor Metasys ou de uma aplicação de software, os arquivos de idioma traduzidos que você baixa e salva no computador são copiados para o local de arquivo apropriado para o servidor, aplicação ou gerenciador. O idioma recém-selecionado torna-se o idioma padrão apresentado aos usuários. Quando você adiciona um idioma adicional para um Servidor Metasys, o pool de aplicativos para Interface do usuário do Metasys é automaticamente reciclado. Planeje esse tempo de inatividade temporário, pois todos os usuários atualmente conectados ao Interface do usuário do Metasys são desconectados durante esse processo.

Você pode personalizar o idioma exibido no Interface do usuário do Metasys para cada usuário com a autorização Menu do usuário > Tarefas administrativas > Gerenciamento de usuário (Diagnóstico de falha de aterramento?). Para personalizar o idioma apenas para o usuário conectado no momento, use o Menu do usuário > Meu perfil (Diagnóstico de falha de aterramento?). Se um idioma não for selecionado no menu do usuário, o Interface do usuário do Metasys usará o mesmo idioma padrão do servidor.

Para obter instruções sobre como alterar o idioma padrão em um servidor Metasys, consulte Alterar o idioma padrão em um servidor ou aplicação Metasys.

É possível adicionar linguagens adicionais ao servidor Metasys e às aplicações de software; por exemplo, o ADS e a SCT. No entanto, não é possível adicionar um idioma especificado atualmente como padrão. Esses idiomas adicionais permitem que os usuários tenham idiomas diferentes do idioma padrão atribuído à sua conta. Para obter instruções sobre como adicionar um idioma, consulte Como adicionar um idioma.

Você pode remover um idioma da lista de idiomas adicionais. A coluna Idiomas adicionais na ferramenta LIP fornece uma lista de idiomas adicionais. Para obter instruções sobre como remover um idioma, consulte Como remover um idioma.

É possível alterar a localidade do Site Management Portal (SMP) ou de aplicativos baseados em SCT. Defina a configuração de localidade para Advanced Reporting nas configurações do navegador local do usuário. Por exemplo, especifique o alemão/Alemanha (de_DE) como o idioma a ser instalado durante a função internacionalizar e especifique o idioma alemão/Liechtenstein (de_LI) durante a função localizar. Para obter instruções sobre como alterar a localidade, consulte Alterar a localidade de um idioma em um servidor ou aplicativo Metasys.

Nota: Para um ADX dividido, execute todas as operações de LIP localmente no computador servidor Web ou de aplicativos. Não é possível acessar o servidor Web ou de aplicativos remotamente com o LIP. Além disso, não execute a ferramenta LIP no computador servidor de banco de dados.