Como remover um idioma - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Se você quiser remover um idioma de um computador ADX que usa o sistema Metasys Advanced Reporting, não remova o inglês como idioma.
Nota: Quando você adiciona ou remove um idioma, pode levar aproximadamente 10 minutos para que a alteração afete.

Procedimento

  1. Inicie a ferramenta LIP.
  2. Na lista Select Application (Selecionar aplicação ), selecione Metasys server ou application. Você pode remover idiomas dos produtos na lista a seguir:
    • Metasys Server (ADS/ADX, OAS) e Metasys UI
    • Servidor de Dados Abertos Metasys (ODS)
    • Advanced Reporting System (ARS)
    • Ferramenta de configuração do sistema Johnson Controls (JCT)
    • Ferramenta de configuração do sistema (SCT 10.x e acima)
    Nota:
  3. Para estabelecer a comunicação entre o LIP e o servidor, preencha as credenciais na janela SQL Settings.
    Se você fizer logon no mesmo computador em que o SQL Server está instalado, execute as seguintes etapas:
    1. Marque a caixa de seleção Use Default Database Instance . Isso desativa o campo Instance Name e usa a instância do SQL Server local no computador atual.
    2. Marque a caixa de seleção Use Windows Authentication. Isso desativa os campos Username e Password e usa o usuário atual do Windows para fazer login no SQL Server.
    Se SQL Server estiver localizado em uma máquina diferente daquela em que você está trabalhando, conclua as seguintes etapas:
    1. No campo Instance Name digite o domínio e o nome completo do SQL Server no seguinte formato <hostname>\<instancename>.
    2. Para determinar a instância do SQL Server, inicie o SQL Server Configuration Manager para sua versão do SQL Server.
    3. No painel esquerdo, clique em SQL Server Services.
    4. No painel direito, o nome da instância do SQL Server está entre parênteses, por exemplo SQLEXPRESS ou MSSQLSERVER. Clique em OK.
    5. Nos campos Username e Password, digite suas credenciais de logon do SQL Server.
  4. Na área Idiomas adicionais , no campo Em uso , selecione o idioma que deseja remover. Clique em Remover.

  5. Na área Idiomas adicionais , no campo Em uso , verifique se o idioma está correto.
    Repita estas etapas, se o seguinte se aplicar:
    • Deseja remover idiomas adicionais.
    • Você deseja remover o mesmo idioma para outros produtos instalados na mesma máquina.