Como adicionar um idioma - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Quando você adiciona ou remove um idioma, pode levar aproximadamente 10 minutos para que a alteração afete.

Procedimento

  1. Inicie a ferramenta LIP.
  2. Na lista Select Application (Selecionar aplicação ), selecione um servidor ou aplicação Metasys. A seguir está uma lista de produtos que podem aceitar idiomas adicionais:
    • Metasys Server (ADS/ADX, OAS) e Metasys UI
    • Servidor de Dados Abertos Metasys (ODS)
    • Advanced Reporting System (ARS)
    • Ferramenta de configuração do sistema Johnson Controls (JCT)
    • Ferramenta de configuração do sistema (SCT 10.x e acima)
    Nota: Ao adicionar um idioma à JCT, também é necessário adicionar o idioma à SCT.
    Nota: Para a Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) da Versão 10.0 e posterior e o Metasys Advanced Reporting System (ARS), será necessário preencher as credenciais de autenticação para o banco de dados Microsoft SQL Server.
  3. Para estabelecer a comunicação entre o LIP e o servidor, preencha as credenciais na janela SQL Settings.
    Se você fizer logon no mesmo computador em que o SQL Server está instalado, execute as seguintes etapas:
    1. Marque a caixa de seleção Use Default Database Instance . Isso desativa o campo Instance Name e usa a instância do SQL Server local no computador atual.
    2. Marque a caixa de seleção Use Windows Authentication. Isso desativa os campos Username e Password e usa o usuário atual do Windows para fazer login no SQL Server.
    Se SQL Server estiver localizado em uma máquina diferente daquela em que você está trabalhando, conclua as seguintes etapas:
    1. No campo Instance Name digite o domínio e o nome completo do SQL Server no seguinte formato <hostname>\<instancename>.
    2. Para determinar a instância do SQL Server, inicie o SQL Server Configuration Manager para sua versão do SQL Server.
    3. No painel esquerdo, clique em SQL Server Services.
    4. No painel direito, o nome da instância do SQL Server está entre parênteses, por exemplo SQLEXPRESS ou MSSQLSERVER. Clique em OK.
    5. Nos campos Username e Password, digite suas credenciais de logon do SQL Server.
  4. Na área Idiomas adicionais , no campo Disponível , selecione o idioma desejado. Clique em Add.
  5. A janela Resultados exibe o andamento do status da solicitação e o sistema salva os resultados em um arquivo de texto denominado log.txt. Para abrir os resultados, clique no hiperlink Results. Se a janela Resultados apresentar uma mensagem de erro, consulte Solução de problemasa . Durante o processo, uma janela em branco é aberta, quando a conclusão bem-sucedida é fechada.
  6. Na área Idiomas adicionais , no campo Em uso , verifique se o idioma está correto.
    Se o idioma adicionado for para um computador ADS/ADX e o computador também tiver o Metasys Advanced Reporting System instalado, repita essas etapas para adicionar outros idiomas ou para adicionar o mesmo idioma para outros produtos instalados na mesma máquina.