Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: Quando você adiciona ou remove um idioma, pode levar aproximadamente 10 minutos para que a alteração afete.
Procedimento
- Inicie a ferramenta LIP.
-
Na lista Select Application (Selecionar aplicação ), selecione um servidor ou aplicação Metasys. A seguir está uma lista de produtos que podem aceitar idiomas adicionais:
- Metasys Server (ADS/ADX, OAS) e Metasys UI
- Servidor de Dados Abertos Metasys (ODS)
- Advanced Reporting System (ARS)
- Ferramenta de configuração do sistema Johnson Controls (JCT)
- Ferramenta de configuração do sistema (SCT 10.x e acima)
Nota: Ao adicionar um idioma à JCT, também é necessário adicionar o idioma à SCT.Nota: Para a Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) da Versão 10.0 e posterior e o Metasys Advanced Reporting System (ARS), será necessário preencher as credenciais de autenticação para o banco de dados Microsoft SQL Server. -
Para estabelecer a comunicação entre o LIP e o servidor, preencha as credenciais na janela SQL Settings.
Se você fizer logon no mesmo computador em que o SQL Server está instalado, execute as seguintes etapas:
- Marque a caixa de seleção Use Default Database Instance . Isso desativa o campo Instance Name e usa a instância do SQL Server local no computador atual.
- Marque a caixa de seleção Use Windows Authentication. Isso desativa os campos Username e Password e usa o usuário atual do Windows para fazer login no SQL Server.
Se SQL Server estiver localizado em uma máquina diferente daquela em que você está trabalhando, conclua as seguintes etapas:- No campo Instance Name digite o domínio e o nome completo do SQL Server no seguinte formato
<hostname>\<instancename>
. - Para determinar a instância do SQL Server, inicie o SQL Server Configuration Manager para sua versão do SQL Server.
- No painel esquerdo, clique em SQL Server Services.
- No painel direito, o nome da instância do SQL Server está entre parênteses, por exemplo
SQLEXPRESS
ouMSSQLSERVER
. Clique em OK. - Nos campos Username e Password, digite suas credenciais de logon do SQL Server.
- Na área Idiomas adicionais , no campo Disponível , selecione o idioma desejado. Clique em Add.
-
A janela Resultados exibe o andamento do status da solicitação e o sistema salva os resultados em um arquivo de texto denominado
log.txt
. Para abrir os resultados, clique no hiperlink Results. Se a janela Resultados apresentar uma mensagem de erro, consulte Solução de problemasa . Durante o processo, uma janela em branco é aberta, quando a conclusão bem-sucedida é fechada. -
Na área Idiomas adicionais , no campo Em uso , verifique se o idioma está correto.
Se o idioma adicionado for para um computador ADS/ADX e o computador também tiver o Metasys Advanced Reporting System instalado, repita essas etapas para adicionar outros idiomas ou para adicionar o mesmo idioma para outros produtos instalados na mesma máquina.