Alterar o idioma padrão em um gerenciador de rede - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: Se você estiver conectado diretamente ao gerenciador, certifique-se de fazer logout e fechar a janela do navegador da Web antes de alterar o idioma de um gerenciador de rede. Além disso, certifique-se de que todos os outros usuários façam logout do gerenciador de rede. O gerenciador é reiniciado para concluir o processo de alteração de idioma.

Procedimento

  1. Inicie a ferramenta LIP.
  2. Na janela Localização do(s) pacote(s) de idiomas , verifique ou altere, se necessário, o local do arquivo dos pacotes de idiomas traduzidos do produto. Clique em OK.
  3. Na lista Select Application , selecione um gerenciador. Por exemplo, para alterar o idioma de um Portal de gerenciamento de site NAE55, selecione Dispositivo de classe N50 (consulte a Ajuda para obter exemplos).
    Estão disponíveis as seguintes opções:
    • Classe de Dispositivo N50 (Veja Ajuda para Exemplo)
    • Classe de Dispositivo N40 (Veja Ajuda para Exemplo)

    Os dispositivos da classe N40 incluem o NCE25, NIE29, NAE35, NIE39, NAE45 e NIE49.

    Os dispositivos da classe N50 incluem o NAE55, NIE59, SNE e SNC.

  4. Para estabelecer a comunicação entre o LIP e o gerenciador, preencha as credenciais na janela Metasys Login.
    Figura 1. Tela de Login Metasys
    1. Na área Tipo de conexão , clique em Nome do host ou Endereço de API.
    2. Se você selecionar Endereço de API, insira o endereço IP do Diretor do Site.
    3. No campo Device Hostname (SiteDirector:DeviceName), insira o nome do Diretor do Site seguido pelo nome do gerenciador de rede usando o seguinte formato que diferencia maiúsculas de minúsculas: <Diretor do Site Hostname:Network Engine Hostname>.
    4. Nos campos Username e Password , digite credenciais de login de administrador válidas para o gerenciador.
    5. Clique em Test Login. Esse processo pode demorar mais de um minuto para ser concluído. Se você receber uma mensagem de erro durante o processo de conexão, consulte Solução de problemas.

    Quando a conexão é feita, os campos LIP são atualizados para refletir a conexão com o gerenciador. A seguinte mensagem de usuário é exibida:

    Aviso - O NxE reiniciará automaticamente após o LIP aplicar a alteração de idioma solicitada.
  5. Clique em OK.
    Nota: Se não for possível reiniciar o gerenciador neste momento, não prossiga para a próxima etapa.
  6. Na área Idioma padrão , selecione um idioma e clique em Alterar.
  7. Quando a mensagem: NxE está reiniciando. Dependendo do motor, a reinicialização pode demorar de 5 a 20 minutos para ser concluída. será exibida, clique em OK para limpar a mensagem.
    A janela Resultados exibe o andamento da alteração do idioma e o sistema salva os resultados em um arquivo de texto denominado log.txt. Para abrir os resultados, clique no hiperlink Results. Se a janela Resultados apresentar uma mensagem de erro, consulte Solução de problemasa .
  8. Na área Idioma padrão , no campo Em uso , verifique se o idioma está correto.