Alterar a localidade de um idioma em um servidor ou aplicativo Metasys - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: Para alterar a localidade de um idioma em uma interface de usuário do Metasys, faça logout e feche a janela do navegador da Web. Além disso, certifique-se de que todos os usuários façam logout dos clientes Metasys, incluindo o Site Management Portal e o Interface do usuário do Metasys.
Nota: Se quiser mudar a localidade de um computador ADX com o Metasys Advanced Reporting System para qualquer idioma que não seja o inglês, será necessário adicionar o inglês como idioma adicional nesse computador para garantir que o recurso Metasys Advanced Reporting funcione corretamente.

Procedimento

  1. Inicie a ferramenta LIP.
  2. Na janela Localização do(s) pacote(s) de idiomas , verifique ou altere, se necessário, o local do arquivo dos pacotes de idiomas traduzidos do produto. Clique em OK.
  3. No menu Configurações , selecione Localização.
  4. Na lista Selecionar aplicativo , selecione um produto. Por exemplo, para alterar o local da Ferramenta de Configuração do Sistema, selecione Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT 10.x e superior) .
    Nota: Para que um produto apareça na lista Selecionar aplicativo , você deve instalá-lo no computador. Por exemplo, se o computador não tiver a SCT instalada, a SCT não estará listada.
  5. Na área Idioma , selecione um idioma.
  6. Na área Localidade do país , selecione uma localidade e clique em Localizar. Uma janela Reiniciar o Metasys é aberta para notificar que o sistema faz o logoff de qualquer usuário conectado no momento. Para alterar a localidade padrão, clique em OK. A janela Resultados exibe o status da solicitação e o sistema salva os resultados em um arquivo de texto denominado log.txt. Para abrir os resultados, clique no hiperlink Results. Se a janela Resultados apresentar uma mensagem de erro, consulte Solução de problemasa .
  7. Na área Idioma e localidade do país , nos campos Em uso , verifique se os detalhes estão corretos.
    Se você selecionou o servidor Metasys e deseja adicionar mais idiomas, consulte Como adicionar um idioma.
  8. Se você alterou o servidor Metasys, reinicie o servidor para que a alteração entre em vigor.