Documentos relacionados - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product name
Language Installation Program
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Tabela 1 contém referências bibliográficas relacionadas aos servidores, aplicações e gerenciadores de rede Metasys que usam a ferramenta LIP para configurar seus idiomas.

Tabela 1. Documentação relacionada ao LIP

Para informações sobre

Consulte o documento

Instalação da ferramenta LIP

Language Installation Program Installation Guide (LIT-12011793)

Utilização do Sistema Metasys

Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832)

Atualização dos mecanismos de supervisão

SCT Pro Help (LIT-12013035)

Configuração do software ADS ou ADX

ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645)
Como configurar o software Open Application Server (OAS) Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243)

Configuração do NAE

NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)
Configurando o SNE Guia de comissionamento de SNE (LIT-12013352)
Configuração do SNC Guia de comissionamento de SNC (LIT-12013295)

Como configurar um LonWorks Control Server (LCS)

LonWorks® Control Server (LCS) 85 Commissioning Guide (LIT-12011568)

Utilização do software SCT

SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964)

Usar o NCE

NCE Technical Bulletin (LIT-12011267)

Uso do Metasys Advanced Reporting System

Metasys Advanced Reporting System Help (LIT-12011312)

Usar o Metasys Export Utility

Metasys Export Utility Help (LIT-1201952)

Utilização da Metasys UI

Metasys UI Help (LIT-12011953)

Usando a ferramenta de geração Gráfico

Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697)
Utilização da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116)