Widget Lista de destinatários - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

O que é o widget Lista de destinatários?

O widget Lista de destinatários está disponível no objeto de notificação. que permite enviar mensagens de notificação de eventos gerados por outros objetos para qualquer dispositivo BACnet. O objeto de notificação é usado principalmente para rotear mensagens de alarme para dispositivos BACnet de terceiros. O widget Lista de destinatários é uma lista de um ou mais destinatários que receberão notificações quando objetos iniciadores de evento detectarem a ocorrência de um evento. Use o widget Lista de destinatários para visualizar e configurar os detalhes de um objeto de notificação, incluindo os destinatários da notificação.

Quais são os requisitos para usar o widget Lista de destinatários?

Você precisa ter permissão para visualizar e modificar itens para configurar os detalhes da lista de destinatários.

Como posso acessar o widget Lista de destinatários?

  1. Clique no objeto de notificação na árvore Network (Rede).
  2. A lista de destinatários é o widget padrão na página 1.

Como posso acrescentar um novo destinatário à lista de destinatários?

  1. Clique no objeto de notificação na árvore Network (Rede).
  2. Clique no ícone de edição no canto superior direito do widget Lista de destinatários.
  3. Clique em +.
  4. Preencha os campos na janela Recipient Details (Detalhes do destinatário) conforme necessário. A tabela a seguir descreve os campos:
    Tabela 1. Janela Recipient Details (Detalhes do destinatário)
    Campo Descrição
    Tipo de destinatário Escolha entre endereço IP, ID do dispositivo, endereço MSTP, transmissão local, transmissão remota ou transmissão global.
    Endereço IP O endereço IP de 4 bytes do destino, ao rotear mensagens por endereço IP. Esse valor será ignorado se o número da rede for definido como 65.535. Quando for usado um endereço IP de 255.255.255.255 ou um endereço IP de transmissão, as notificações serão transmitidas com base no número da rede. O valor 0 faz o envio como transmissão local. O valor 1-65.534 faz o envio como transmissão remota.
    Número da rede O número da rede do destino, se você rotear mensagens por endereço IP ou MS/TP: O valor 0 designa o endereço da rede local, 1-65.534 identifica um endereço de destino na rede especificada e 65.535 especifica o uso de notificação de transmissão global.
    Porta UDP O número da porta UDP usada para enviar a mensagem de notificação para o destino se você rotear mensagens por endereço. Quando a porta é configurada como 0, o valor gravado será substituído pela porta utilizada pelo dispositivo de supervisão na rede IP.
    ID do processo O ID do processo no dispositivo receptor que recebe as mensagens de notificação do evento.
    Dias válidos Os dias da semana em que as notificações podem ser enviadas para este destino entre os horários de início e de parada definidos. Para especificar todos os horários, use 00:00:00 como hora de início e 23:59:59 como hora de parada.
    Transições Há três opções que indicam os tipos de transições enviadas para o destino: anormal, falha ou normal.
    Confirmação Indica se devem ser enviadas notificações de eventos confirmados ou não confirmados. Essa seleção é ignorada quando você utiliza notificações de transmissão global.
  5. Clique em ADD (Adicionar).
  6. Clique em SAVE (Salvar).

Como posso editar um destinatário na lista de destinatários?

  1. Clique no objeto de notificação na árvore Network (Rede).
  2. Clique no destinatário que deseja editar na coluna Type (Tipo) da lista de destinatários.
  3. Edite os campos na janela Recipient Details (Detalhes do destinatário) conforme necessário.
  4. Clique em OK.
  5. Clique em SAVE (Salvar).

Como posso excluir um destinatário da lista de destinatários?

  1. Clique no objeto de notificação na árvore Network (Rede).
  2. Clique no ícone de edição no canto superior direito do widget Lista de destinatários.
  3. Selecione o destinatário que deseja excluir e clique no ícone de exclusão.
  4. Clique em SAVE (Salvar).

Como posso reordenar os destinatários na lista?

  1. Clique no objeto de notificação na árvore Network (Rede).
  2. Clique no ícone de edição no canto superior direito do widget Lista de destinatários.
  3. Selecione o destinatário que deseja mover e clique na seta para cima ou para baixo para alterar a ordem do item na lista.
  4. Clique em SAVE (Salvar).