Widget Grupo - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

O que é o Widget Grupo?

O widget Grupo do objeto de grupo permite definir uma coleção de referências de atributos ou objetos e comandar os itens do grupo. Os itens do grupo são uma coleção de outros objetos e um de seus atributos (referência do atributo).

Quais são os requisitos para usar o widget Grupo?

Você precisa ter permissão para visualizar e modificar itens para configurar os detalhes do widget Grupo.

Como posso acessar o widget Grupo?

  1. Clique no objeto de grupo na árvore Network (Rede).
  2. O widget Grupo é o widget padrão na página 1.

Como posso adicionar um item a um grupo?

  1. Clique no objeto de grupo na árvore Network (Rede).
  2. Clique no ícone de edição no canto superior direito do widget Grupo.
  3. Clique em +.
  4. Selecione um ou mais itens na janela Add Item(s) (Adicionar itens).
  5. Clique em ADD (Adicionar).
  6. Altere o atributo dos itens adicionados conforme necessário.
  7. Clique em SAVE (Salvar).

Como posso modificar o atributo de um item em um grupo?

É possível editar o atributo de um item do grupo.
  1. Clique no objeto de grupo na árvore Network (Rede).
  2. Clique no ícone de edição no canto superior direito do widget Grupo.
  3. Altere o atributo na coluna Attribute (Atributo).
  4. Clique em SAVE (Salvar).

Como posso excluir um item de um grupo?

  1. Clique no objeto de grupo na árvore Network (Rede).
  2. Clique no ícone de edição no canto superior direito do widget Grupo.
  3. Selecione o item que deseja excluir e clique no ícone de exclusão.
  4. Clique em SAVE (Salvar).

Como posso reordenar os itens em um grupo?

  1. Clique no objeto de grupo na árvore Network (Rede).
  2. Clique no ícone de edição no canto superior direito do widget Grupo.
  3. Selecione o item que deseja mover e clique na seta para cima ou para baixo para alterar a ordem do item na lista.
  4. Clique em SAVE (Salvar).