O que é o widget Gráficos?
Use este widget para visualizar gráficos associados a um espaço, a um equipamento ou a uma definição de equipamento. Os gráficos podem ser projetados para permitir que o usuário percorra edifícios, andares e outras áreas, visualizando sistemas e processos de controle do edifício.
Quais são os gráficos compatíveis com o widget Gráficos?
Qual é o layout do widget Gráficos?
|
Número |
Nome |
Descrição |
|---|---|---|
|
1 |
Área de exibição do gráfico |
Exibe o gráfico associado. |
|
2 |
Ícone de exportação |
Exporta um instantâneo do gráfico no widget Gráficos para um arquivo PDF. Nota: A funcionalidade de exportação não está disponível em tablets ou celulares.
|
| 3 |
Ícone de camadas |
Permite mostrar ou ocultar as camadas em um gráfico da Metasys UI no widget Gráficos. |
|
4 |
Ícone de ampliação da imagem |
Aumenta o nível de zoom no widget Gráficos. |
|
5 |
Ícone de redefinição do zoom |
Retorna o gráfico ao tamanho e à posição originais. |
|
6 |
Ícone de redução da imagem |
Reduz o nível de zoom no widget Gráficos. |
Meu espaço ou equipamento está associado a vários gráficos. Como posso ver os gráficos adicionais?
Se um espaço ou equipamento for associado a vários gráficos, será mostrado um menu suspenso de seleção de gráfico no canto superior esquerdo do widget Gráficos. Toque ou clique no menu suspenso de seleção de gráficos para selecionar um gráfico diferente para visualização no widget Gráficos.
Meu espaço não está associado a nenhum gráfico. O que o widget Gráficos exibe nesse caso?
Se não houver nenhum gráfico associado a um espaço, o widget Gráficos exibirá o primeiro gráfico do primeiro equipamento associado ao espaço.
Se o primeiro equipamento não estiver associado a nenhum gráfico, o widget Gráficos exibirá o gráfico do alias do primeiro equipamento associado ao espaço.
Se houver vários equipamentos atendendo o espaço, o recurso verificará sequencialmente os gráficos de equipamento disponíveis ou os gráficos de alias. Por exemplo, se o primeiro equipamento associado ao espaço não tiver um gráfico ou um gráfico de alias configurado, o recurso procurará pelos primeiro gráfico do segundo equipamento que atende o espaço. Se esse não estiver disponível, o recurso procurará por um gráfico de alias do segundo equipamento que atende o espaço.
Toque ou clique no menu suspenso de seleção de gráficos para selecionar um gráfico diferente para visualização no widget Gráficos.
O widget Gráficos exibirá a mensagem No graphics are configured for this space. (Nenhum gráfico foi configurado para este espaço) se nenhum equipamento atendendo o espaço tiver sido configurado com um gráfico ou um gráfico de alias.
O widget Gráficos também pode exibir a mensagem No graphics are configured for this space. (Nenhum gráfico foi configurado para este espaço) após uma alteração no nome do Site Director. Para garantir que os gráficos estão sendo exibidos, você terá que clicar ou tocar em Refresh All Archives (Atualizar todos os arquivamentos) no menu do usuário na JCT após uma alteração no nome do Site Director. Consulte How do I refresh the archive I am currently working on? (Como posso atualizar o arquivamento no qual estou trabalhando? Como posso atualizar o arquivamento com as alterações feitas recentemente?) no capítulo Using archives (Utilização de arquivamentos) em Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) para obter detalhes sobre a atualização de um arquivamento.
Como posso mostrar ou ocultar camadas, incluindo a camada principal, ao visualizar um gráfico da Metasys UI no widget Gráficos?
- Toque ou clique no menu suspenso de seleção de gráficos para selecionar um gráfico diferente.
- Toque ou clique no ícone de camadas. O painel Layers (Camadas) é mostrado.
- Marque uma camada para exibi-la no gráfico. Desmarque uma camada para ocultá-la do gráfico.
- Toque ou clique no ícone de camadas ou em x para fechar o painel Layers (Camadas).
Onde posso encontrar mais informações sobre os gráficos da Metasys UI?
Para obter mais informações sobre os gráficos da Metasys UI, consulte Gerenciador de gráficos, Editor de gráficos e Guia de estilo de gráficos.
Como posso usar os recursos de panorâmica e zoom?
Toque ou clique no ícone de redefinição do zoom para retornar o gráfico ao tamanho e à posição originais. Para fazer uma panorâmica da imagem, toque ou clique na imagem e mova-a para visualizar a área desejada.
Toque ou clique no ícone de ampliação da imagem para ampliar a imagem.
Toque ou clique no ícone de redução da imagem para diminuir a imagem.
Também é possível clicar duas vezes ou usar a roda do mouse para ampliar ou diminuir a imagem.
Em tablets e celulares, você pode usar o gesto de pinçar para ampliar ou diminuir a imagem no widget Graphics+. Você também pode afastar os dedos para diminuir a imagem no widget Gráficos.
Há suporte para o uso de alias? Como posso usar alias nos gráficos do Graphics+ e nos gráficos padrão?
- Você pode atribuir um alias a um gráfico para navegar até um equipamento (que leva até o painel Equipment [Equipamento] correspondente).
- Você pode atribuir um alias a um gráfico para navegar até um controlador de campo (que leva até o painel Equipment [Equipamento] do primeiro equipamento configurado no controlador de campo).
Como posso exportar e imprimir gráficos, assim como os dados contidos nele, no widget Gráficos?
Você só pode exportar o gráfico e os dados estáticos exibidos nele em uma plataforma de computador. A exportação não está disponível em plataformas de tablet ou móveis.
Clique no ícone de exportação para exportar o gráfico exibido no widget Gráficos. Um arquivo PDF é exportado para o local de download padrão do seu navegador da Web.
- Título do arquivo PDF: Metasys Graphics Export (Exportação de gráficos do Metasys)
- A data e hora de criação do arquivo PDF exportado
- O painel do espaço ou equipamento do qual o gráfico foi exportado
- Um instantâneo do gráfico e os dados estáticos contidos nele
- As configurações de visualização definidas no widget Gráficos são usadas no gráfico exportado para um arquivo PDF. Por exemplo, se você ampliar o gráfico de forma que apenas uma parte esteja visível no widget Gráficos, apenas essa parte será exportada para o arquivo PDF.
- Quando exportado para uma plataforma de computador com SO da Apple, um gráfico do widget Gráficos pode parecer distorcido ou desfocado no arquivo PDF. Para resolver esse problema, exporte o gráfico em uma plataforma de computador com SO Windows.
O widget Gráficos é compatível com todos os dispositivos?
Sim, o widget Gráficos é compatível com computadores desktop, tablets e smartphones.