O que são gráficos do Graphics+?
Os gráficos do Graphics+ fornecem uma representação visual dos sistemas monitorados, incluindo layouts dos sistemas de HVAC e de plantas baixas, que permitem verificar rapidamente os símbolos de status e reconhecer condições incomuns do sistema. É possível criar e editar gráficos do Graphics+ usando a ferramenta de geração gráfica. Você pode salvar gráficos do Graphics+ no computador ou diretamente em um host compatível do Metasys, como um Site Director, gerenciador de supervisão ou arquivamento da SCT. Para ser associado a um espaço ou equipamento, o gráfico do Graphics+ precisa ser salvo no host do Metasys.
Os gráficos do Graphics+ são convertidos em tempo de execução quando visualizados na JCT.
Como posso criar ou editar gráficos do Graphics+?
É possível criar e editar gráficos do Graphics+ usando a ferramenta de geração gráfica (GGT). A GGT é uma aplicação de software autônoma que é executada em um computador com sistema operacional Microsoft Windows compatível. Você utiliza essa ferramenta para construir as representações gráficas dos equipamentos monitorados e controlados na instalação.
Para obter informações gerais sobre a GGT, consulte Graphics+ – Boletim de produto (LIT-12011698) . Para obter mais informações sobre a criação e edição de gráficos do Graphics+, consulte Graphic Generation Tool – Ajuda (LIT-12011697) e Guia de estilo do Graphics+ – Ajuda(LIT-12011705) .
Que gráficos do Graphics+ posso visualizar no widget Gráficos?
Você pode visualizar qualquer gráficos do Graphics+, incluindo gráficos de plantas baixas, de controladores de ar, de equipamentos e de plantas. Também é possível visualizar gráficos do Graphics+ com comportamentos personalizados. Com exceção do módulo de controle de sala e do módulo de tendências, todos os elementos da Graphic Enterprise Library (GEL) nos gráficos do Graphics+ podem ser visualizados na JCT.
Alguns gráficos do Graphics+ criados na versão 1.1 ou 1.2 da GGT têm problemas de visualização na JCT. No caso de gráficos do Graphics+ criados na versão 1.1 ou 1.2 da GGT, talvez seja necessário abri-los e salvá-los na versão 1.3 da GGT. Se você não tiver a versão 1.3 da GGT ou se os gráficos foram configurados pela filial, entre em contato com o representante local da filial da Johnson Controls.
Quais são os recursos dos gráficos do Graphics+ que não são compatíveis com a JCT?
Alguns recursos dos gráficos do Graphics+ não são convertidos ou não são funcionais quando o gráfico é visualizado na JCT.
- Não salve gráficos do Graphics+ no host do Metasys com a ferramenta de geração gráfica sob o objeto de site. Recomendamos salvar os gráficos em uma pasta. Os gráficos salvos sob o objeto de Site não são mostrados na Metasys UI nem na JCT.
- Módulo de tendências
- Acionamentos com o botão direito do mouse para comportamentos personalizados
- Exibição da caixa de diálogo de comando para comportamentos personalizados
- Navegação para arquivos externos, de envio de e-mail ou .exe
- Configuração de opacidade da cor usando o
- Gradientes de cor para os seguintes tipos de símbolos: bombas de HVAC, tubos, tela de desenho (fundo) e caixa de valores avançada
- Gradientes radiais
Quais recursos dos gráficos do Graphics+ são exibidos de forma diferente na JCT em comparação com o SMP ou a SCT?
Alguns recursos dos gráficos do Graphics+ têm uma aparência diferente na JCT em comparação com o SMP ou a SCT.
- No Microsoft Edge, as dicas de ferramentas do módulo de controle de sala e de outros símbolos semelhantes com mais de 55 caracteres alfanuméricos não separados por caracteres especiais ou espaços podem ter uma aparência diferente. Para resolver esse problema, você pode inserir caracteres especiais para forçar quebras de linha na dica de ferramenta ou não permitir que a dica tenha mais de 55 caracteres.
- A caixa de valores básica (com exibição de status selecionada na GGT) exibe o status (não é exibido no SMP)
- As cores dos símbolos podem ser mais claras ou mais escuras do que no SMP ou na SCT
- Nas formas criadas na tela de desenho usando as ferramentas da biblioteca da GGT versão 1.2, as cores de preenchimento são mostradas em todos os objetos sobrepostos (aparência diferente do SMP). No entanto, nas formas criadas na tela de desenho usando as ferramentas da biblioteca da GGT versão 1.3, as cores de preenchimento são mostradas da mesma forma que no SMP.
- Expandir e recolher o módulo de dados-chave só funciona tocando ou clicando no botão de expandir ou recolher.
- Alguns tipos de gradientes compatíveis (por exemplo, gradientes lineares). Além disso, no caso de gradientes com múltiplas cores aplicados a alguns tubos e bombas, somente a primeira cor aplicada aparece.
- Destaque dos itens de dados-chave
- O módulo de dados-chave não é móvel
Em certos casos, quando o texto não aparece ou parece estar cortado no gráfico do Graphics+ convertido na JCT, pode ser necessário redimensionar a caixa de texto em alguns pixels na GGT antes de exibir o gráfico na JCT novamente. Após redimensionar a caixa de texto, salvar o gráfico e exibi-lo na JCT, a largura da caixa não terá precisão de 100% nem será exibida da mesma forma que no SMP ou na SCT.
Desenhos do CAD e alguns símbolos e elementos do gráfico com configurações automáticas de altura e largura são exibidos com dados ausentes ou menores do que o desejado. Para resolver esse problema, redimensione manualmente o desenho do CAD, símbolo ou elemento do gráfico para que a altura e a largura sejam valores numéricos e não configurados automaticamente.
A precisão da cor dos tubos pode ter pequenas diferenças de aparência nas plataformas de computador e plataformas de tablet e móveis.
Preciso do Microsoft Silverlight® instalado para visualizar gráficos do Graphics+ na JCT?
Não. Para visualizar os gráficos do Graphics+ na JCT, não é necessário ter o Microsoft Silverlight instalado.
Os gráficos do Graphics+ exibem valores de dados atuais no widget Gráficos?
Não. Os elementos do gráfico do Graphics+ compatíveis com valores atuais não exibem os valores atuais dos pontos vinculados na JCT.
Posso emitir comandos a partir dos gráficos do Graphics+ no widget Gráficos?
Não. Não é possível emitir comandos a partir de gráficos do Graphics+ na JCT.
Posso visualizar gráficos com alias a partir de um gráfico do Graphics+ no widget Gráficos?
Sim. Os aliases para outros gráficos associados a equipamentos configurados na são compatíveis. Consulte Graphic Generation Tool – Ajuda (LIT-12011697) .
Onde posso encontrar mais informações sobre os gráficos do Graphics+?
|
Para obter informações sobre |
Consulte o documento |
|---|---|
|
Utilização da ferramenta de geração gráfica e criação de gráficos do Graphics+ |
Graphic Generation Tool – Ajuda (LIT-12011697) |
|
Práticas recomendadas para a criação de gráficos do Graphics+ |
Guia de estilo do Graphics+ – Ajuda(LIT-12011705) |
|
Características e comportamento de visualização dos elementos de gráficos do Graphics+ |
Graphics+ Runtime – Ajuda (LIT-12011708) |
|
Associação de gráficos a espaços e equipamentos |
Metasys UI – Boletim técnico (LIT-12012115) |