Widget Evento - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

O que é o widget Evento?

O widget Evento é um widget do objeto de registro no evento. Os atributos do objeto de registro no evento representam eventos e contêm informações para seu gerenciamento. Eventos são mudanças no valor ou estado de um objeto que atendem a critérios específicos. O objeto de registro no evento define os critérios do evento e associa um evento a uma mensagem de notificação que é enviada aos destinatários. Você pode usar o widget Evento para configurar algoritmos de eventos e a referência do atributo que é monitorada para relatar eventos.

Quais são os requisitos para usar o widget Evento?

Você precisa ter permissão para visualizar e modificar itens para configurar os detalhes do widget Evento.

Como posso acessar o widget Evento?

  1. Clique no objeto de registro no evento na árvore Network (Rede).
  2. O widget Evento é o widget padrão na página 1.

Como posso usar o widget Evento?

Você pode alterar os parâmetros dos eventos clicando no ícone de edição no canto superior direito do widget Evento.
Figura 1. Widget Evento em modo de edição