Widget Envolvimento - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

O que é o widget Envolvimento?

O widget Envolvimento fornece uma visualização em tela única das relações entre os objetos e como eles afetam uns aos outros no sistema Metasys. Os operadores podem determinar mais facilmente se a solução de problemas é necessária e identificar todos os elementos que podem afetar um objeto e tudo o que um objeto pode afetar. Isto torna o processo de solução de problemas mais rápido e eficiente.

O que posso fazer com o widget Envolvimento?

Use o widget Envolvimento para saber o que pode afetar um objeto e o que o objeto pode afetar.

Nota: O widget Envolvimento não expõe a lógica da Logic Connector Tool (LCT) nem do controlador de campo (CCT). O widget mostra apenas as relações entre objetos.

Quem pode acessar o widget Envolvimento?

Não é necessário ter nenhuma autorização ou licença especial para acessar o widget Envolvimento. No entanto, você precisa da permissão para visualizar baseada na categoria do objeto que deseja investigar com o widget Envolvimento. Este objeto é chamado de objeto primário. É possível ver objetos secundários, ou objetos que estão relacionados ao objeto primário, no widget Envolvimento, mas isso exigirá também a permissão para visualizar baseada na categoria do objeto secundário para ver detalhes, usar comandos e promover o objeto secundário a objeto primário no widget Envolvimento.

Como posso acessar o widget Envolvimento?

O widget Envolvimento aparece no painel Building Network (Rede do edifício) sempre que você seleciona um item na rede. Se o widget não aparecer na página 1 do painel, clique na lista suspensa da página 1, no canto superior direito do painel, e selecione a página que mostra o widget Envolvimento.
Nota: Este widget está disponível tanto na Metasys UI quanto na JCT.

Qual é o layout do widget Envolvimento?

As figuras e tabelas a seguir descrevem o layout do widget Envolvimento, como visto na Metasys UI. A primeira figura mostra um objeto de valor binário em uma relação de controle, e a segunda figura mostra um objeto de calendário em uma relação de referência.
Nota: O layout do widget muda com base no objeto selecionado na árvore Building Network (Rede do edifício). O layout do widget também muda quando você ajusta o nível de zoom, porque o widget Envolvimento usa a revelação progressiva. Informações às quais você não tem autorização não são exibidas. Por exemplo, os espaços que não são incluídos em sua autorização de acesso não são exibidos no objeto primário.
Nota: Na JCT, o widget Envolvimento mostra dados de pontos em vez de valores de pontos, e o link da Atividade do sistema não está disponível.
Figura 1. Widget Envolvimento - relação de controle
Número Nome Descrição
1 Objeto primário Este é o objeto selecionado na árvore Network (Rede) para investigação no widget Envolvimento. O objeto primário é representado na forma de um bloco com uma borda mais escura do que os objetos secundários. O bloco exibe, no mínimo, as seguintes informações:
  • Tipo de objeto: Valor binário
    Nota: Isso é representado pelo ícone. Passe o mouse sobre o ícone para ver o texto correspondente.
  • Nome curto: CHWSY-EN
    Nota: Os nomes mais longos dos objetos são abreviados. Passe o mouse sobre o nome do objeto para ver seu nome completo.
  • Status com barra colorida: Normal
  • Valor padrão: Falso
    Nota: Clique no valor com hiperlink para abrir a janela Commanding (Comando).

Amplie para ver informações adicionais, incluindo:

  • Descrição sob o nome curto (se aplicável). As descrições mais longas são abreviadas. Passe o mouse sobre a descrição para ver a descrição completa.
  • Prioridade (se aplicável): Isso se refere à matriz de prioridade. A matriz de prioridade indica onde um comando se classifica em comparação com outros objetos relacionados a este item. Clique no valor com hiperlink para abrir a janela Commanding (Comando) e ver os detalhes da matriz de prioridade.
  • FQR do objeto: Clique na FQR para navegar até o objeto na árvore Network (Rede).
  • Links para associações de espaços e equipamentos, se configurados.
2 Indicador de relações dos objetos Neste caso, é possível ver que o objeto de intertravamento controla o objeto de valor binário. A relação de controle é uma relação em que um objeto pode comandar outro objeto ou gravar um atributo em outro objeto.
Nota: Os indicadores de relação serão destacados quando você clicar no objeto primário, se o objeto primário tiver o potencial de comandar ou gravar no atributo Valor do objeto secundário em sua prioridade atual. Clique ou toque no indicador de relações dos objetos para obter mais informações sobre a relação.
3 Objeto secundário Este objeto está relacionado ao objeto primário. O objeto secundário é apresentado como um bloco. Neste caso, o objeto secundário é um objeto de intertravamento. As seguintes informações estão disponíveis no bloco:
  • Tipo de objeto: Intertravamento
    Nota: Isso é representado pelo ícone. Passe o mouse sobre o ícone para ver o texto correspondente.
  • Nome curto: CHILLER ENABLE (Ativar chiller)
    Nota: Os nomes mais longos dos objetos são abreviados. Passe o mouse sobre o nome do objeto para ver seu nome completo.
  • Status e barra de cor: Normal
  • Valor atual: Falso
    Nota: Clique no valor com hiperlink para abrir a janela Commanding (Comando).

Amplie para ver informações adicionais, incluindo:

  • Descrição sob o nome curto (se aplicável). As descrições mais longas são abreviadas. Passe o mouse sobre a descrição para ver a descrição completa.
  • Referência totalmente qualificada (FQR) do objeto: Clique na FQR para navegar até o objeto na árvore Network (Rede).
4 Filtro Todos os filtros são pré-selecionados por padrão. Clique ou toque no ícone do filtro para selecionar os filtros de acordo com os dados que deseja visualizar no widget. Você pode optar por filtrar o tipo de controle, as referências e os objetos não vinculados.
5 Visão geral

Fornece uma visão geral dos objetos envolvidos. Os objetos referenciados são representados por caixas cinza, e o objeto primário é representado por uma caixa azul. Os objetos mapeados com a maior prioridade e que podem ser gravados ou controlados são representados pela caixa preta.

Clique com o botão esquerdo do mouse e segure para mover a moldura azul e ver diferentes seções do widget. Use a pequena caixa preta no canto inferior direito da moldura para reduzir ou ampliar o quadro.

Nota: O recurso de visão geral não é compatível com dispositivos móveis.
6 Zoom O recurso de envolvimento utiliza a revelação progressiva. Isso significa que você verá mais informações ao ampliar um objeto. Use os ícones de ampliação da imagem, redefinição do zoom ou redução da imagem para ajustar o nível de detalhe que deseja ver.
Figura 2. Widget Envolvimento - relação de referência
Número Nome Descrição
1 Objeto primário Este é o objeto selecionado na árvore Network (Rede) para investigação no widget Envolvimento. O objeto primário é representado na forma de um bloco com uma borda mais escura do que os objetos secundários. O bloco exibe, no mínimo, as seguintes informações:
  • Tipo de objeto: Calendário
    Nota: Isso é representado pelo ícone. Passe o mouse sobre o ícone para ver o texto correspondente.
  • Nome curto: Bradford Holiday Calendar
    Nota: Os nomes mais longos dos objetos são abreviados. Passe o mouse sobre o nome do objeto para ver seu nome completo.
  • Status e barra de cor: Normal
  • Valor atual: Falso
    Nota: Clique no valor com hiperlink para abrir a janela Commanding (Comando).

Amplie para ver informações adicionais, incluindo:

  • Descrição sob o nome curto (se aplicável). As descrições mais longas são abreviadas. Passe o mouse sobre a descrição para ver a descrição completa.
  • Prioridade (se aplicável): Isso se refere à matriz de prioridade. A matriz de prioridade indica onde um comando se classifica em comparação com outros objetos relacionados a este item. Clique no valor com hiperlink para abrir a janela Commanding (Comando) e ver os detalhes da matriz de prioridade.
  • FQR do objeto: Clique na FQR para navegar até o objeto na árvore Network (Rede).
  • Links para associações de espaços e equipamentos, se configurados.
2 Indicador de relações dos objetos Neste caso, é possível ver que o objeto de calendário é referenciado pelo objeto de programação. A relação de referência é uma relação em que um objeto simplesmente faz referência a outro objeto ou ao atributo de outro objeto.
Nota: Clique ou toque no indicador de relações dos objetos para obter mais informações sobre a relação.
3 Objeto secundário Este objeto está relacionado ao objeto primário. O objeto secundário é apresentado como um bloco. Neste caso, o objeto secundário é um objeto de programação. As seguintes informações estão disponíveis no bloco:
  • Tipo de objeto: Programação
    Nota: Isso é representado pelo ícone. Passe o mouse sobre o ícone para ver o texto correspondente.
  • Nome curto: Bradford Parking Lot Schedule
  • Status e barra de cor: Normal
  • Valor atual: Ligado
    Nota: Clique no valor com hiperlink para abrir a janela Commanding (Comando).

Amplie para ver informações adicionais, incluindo:

  • Descrição sob o nome curto (se aplicável). As descrições mais longas são abreviadas. Passe o mouse sobre a descrição para ver a descrição completa.
  • Referência totalmente qualificada (FQR) do objeto: Clique na FQR para navegar até o objeto na árvore Network (Rede).

O que são as relações entre objetos?

Um objeto pode ser conectado a outros objetos de muitas maneiras diferentes. A lista a seguir descreve as relações dos objetos:
  • Relação de controle: a relação entre dois objetos em que um objeto controla/comanda outro objeto ou é controlado/comandado por outro objeto no sistema. Há várias maneiras de configurar uma referência de controle entre objetos:
    • Um objeto que comanda outro objeto: por exemplo, um objeto de comando múltiplo pode ser configurado para comandar um objeto de dispositivo (redefinição de dispositivo).
    • Um objeto que comanda outro objeto (atributo de valor atual) com uma prioridade: por exemplo, um objeto de comando múltiplo pode ser configurado para enviar um comando de ajuste a um ponto de temperatura da zona para algum valor em qualquer prioridade de 1 a 16.
    • Um objeto que grava o valor de um atributo de outro objeto: por exemplo, um objeto de dados globais configurado para gravar o atributo Valor mínimo de alguns pontos analógicos no sistema, ou um seletor de sinal gravando a saída média no atributo Valor máximo de um objeto AV.
    • Um objeto gravando o atributo Valor atual de outro objeto com uma prioridade: por exemplo, um objeto de programação pode gravar o atributo Valor atual de outro objeto com uma prioridade definida, ou um objeto de dados globais pode gravar o atributo valor atual de outros objetos com prioridades definidas.
  • Relação de referência: uma relação entre dois objetos em que um objeto faz referência a outro objeto ou a um atributo de outro objeto no sistema Metasys. Por exemplo, um objeto de intertravamento pode fazer referência ao atributo Valor atual de um ponto de temperatura da zona em sua definição de intertravamento.

O estado padrão do widget Envolvimento exibe apenas um nível de relações. Isso significa que você vê um nível a montante e um nível a jusante.

Como posso obter mais informações sobre as relações entre objetos?

Clique ou toque no indicador de relações dos objetos para obter mais informações sobre a relação. Por exemplo, clique em Referenced by (Referenciado por) para ver a lista dos atributos referenciados, ou clique em Controls (Controla) para ver a lista dos atributos que são gravados ou controlados.

Quais objetos e relações são compatíveis com o widget Envolvimento?

A tabela a seguir descreve os tipos de objetos e suas relações.

Tabela 1. Tipos de objetos e relações no widget Envolvimento
Tipo de objeto Relação
Comando Gravação Referência
Intertravamento X   X
Comando múltiplo X    
Dados globais   X X
Seleção de sinal   X X
Programação   X X
Desligamento automático X    
Início otimizado X   X
Programa (sistema de controle)   X X
Valor analógico (AV), Valor binário (BV), Valor multiestado (MV)   X  
Limitação de Demanda e Rolagem de Carga (DLLR) X   X
Calendário     X
Medidor de pulso     X
Acumulador     X
Registro no evento     X
Nota: Se você abrir o widget Envolvimento para um objeto não compatível, será mostrado um ícone de alerta para indicar a falta de compatibilidade e informar que a relação mostrada na configuração pode não estar completa.

O que significa quando um objeto é exibido com uma linha pontilhada no indicador de relação e na borda do bloco?

Uma linha pontilhada indica um objeto não vinculado. O envolvimento inclui objetos que foram excluídos na configuração.

Posso promover um objeto secundário a objeto primário no widget Envolvimento?

Sim, você poderá promover um objeto secundário a objeto primário se tiver autorização para visualizar o objeto secundário. Para retornar ao objeto primário após a promoção, basta selecionar o objeto original.

O widget Envolvimento é compatível com todos os dispositivos?

Sim, o widget Envolvimento é compatível com computadores desktop, tablets e smartphones.