Widget Detalhe - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Como posso criar uma categoria de autorização personalizada?

No momento, a JCT não suporta configuração de categorias de autorização personalizadas. Para criar ou modificar uma categoria de autorização personalizada para um site, use a SCT ou a Metasys UI.

Como posso criar uma enumeração personalizada?

A JCT não suporta atualmente a configuração de conjuntos de enumeração personalizada. Para criar ou modificar uma enumeração personalizada configurada para um site, use a SCT ou a Metasys UI.

Como posso associar um objeto a um gráfico legado no widget Detalhe?

Nota: Somente objetos compatíveis com os atributos Gráfico e Alias do gráfico podem ser associados a gráficos. Para verificar se um objeto é compatível com esses atributos, vá até o widget Detalhe do objeto e verifique se os atributos Gráfico e Alias do gráfico estão listados. Por exemplo, os seguintes objetos são compatíveis com a associação de gráficos:
  • Controlador de campo
  • Registro no evento
  • Extensão de alarme
  • Objetos com Alarme intrínseco definido configurado como Verdadeiro
  • Programa (objeto de dispositivo SNC)
  • Gerenciador na versão 12.0 ou posterior
  • Servidor
  • Local
Nota: É possível associar um objeto compatível a um gráfico legado (gráficos do Graphics+ e gráficos padrão) no widget Detalhe. Use o Gerenciador de gráficos para associar gráficos da Metasys UI.
Para associar um objeto compatível a um gráfico legado, conclua as seguintes etapas:
  1. Selecione o objeto compatível que deseja associar a um gráfico.
  2. Abra o widget Detalhe do objeto, vá até Graphic (Gráfico) e clique em Click To Add (Clique para adicionar). A janela Graphic (Gráfico) é aberta.
  3. Selecione o gráfico necessário na árvore All Items (Todos os itens) na janela Graphic (Gráfico).
  4. Clique em SAVE (Salvar). Na próxima vez que você navegar até o objeto, o widget Gráficos com o gráfico associado será exibido como o widget padrão.

Como posso remover a associação de um gráfico?

  1. Selecione o objeto que contém a associação de gráfica que você deseja remover.
  2. Abra o widget Detalhe do objeto, vá até Graphic (Gráfico) e clique no hiperlink do nome do objeto. A janela Graphic (Gráfico) é aberta.
  3. Clique em CLEAR (Limpar) e em Yes (Sim) para confirmar que deseja remover a referência definida.

O que é um alias de gráfico e como posso configurar um alias para um objeto?

O alias do gráfico fornece o texto usado para resolver qualquer vinculação com alias dentro do gráfico quando o gráfico é visualizado para o objeto. Isso faz parte da referência do item do objeto, por exemplo, a referência do item para a pasta ou dispositivo que contém o objeto.

Para configurar o alias de gráfico de um objeto, conclua as seguintes etapas:
  1. Abra o widget Detalhe do objeto, vá até Graphic Alias (Alias de gráfico) e clique em Click To Add (Clique para adicionar).
  2. Clique no ícone de árvore para abrir a janela Add Item (Adicionar item).
  3. Selecione o item necessário.
  4. Clique em OK.
  5. Clique na marca de verificação para salvar as alterações.

O widget Detalhe é compatível com todos os dispositivos?

Sim, o widget Detalhe é compatível com computadores desktop, tablets e smartphones.