O que é o widget Resumo de equipamentos?
Use este widget para visualizar todos os equipamentos similares que atendem diretamente um espaço e todos os espaços a jusante.
Como posso acessar o widget Resumo de equipamentos?
O widget Resumo de equipamentos é mostrado no painel Space (Espaço) sempre que você seleciona um espaço.
Qual é o layout do widget Resumo de equipamentos na JCT?
A figura e a tabela a seguir descrevem o widget Resumo de equipamentos.
Figura 1. Legendas do widget Resumo de equipamentos

Número | Nome | Descrição |
---|---|---|
1 | Botões de paginação | Permite usar as páginas através dos dados exibidos no widget Resumo de equipamentos. |
2 | Coluna Equipment (Equipamento) | Identifica o equipamento que atende diretamente este espaço ou qualquer espaço secundário. Os usuários autorizados podem tocar ou clicar no nome do equipamento para visualizar mais detalhes sobre ele. |
3 | Coluna Space(s) (Espaços) | Mostra os espaços diretamente atendidos pelo equipamento. |
4 | Ícone de configurações | Clique neste ícone para abrir a janela Column Selection (Seleção de colunas) e selecione as colunas que deseja mostrar no widget Resumo de equipamentos. |
5 | Menu de filtro do tipo de equipamento | Filtra o tipo de equipamento que aparece no widget Resumo de equipamentos. |
6 | Informação do ponto | Exibe as informações do ponto quando clicadas ou clicadas. |
7 | Coluna de estado | Na JCT, esta coluna não exibe nenhum ícone ou dados. |
Como posso mudar o equipamento sendo exibido?
Para mudar o equipamento, clique ou toque no menu suspenso de filtro do tipo de equipamento na parte superior da tabela de resumo de equipamentos e selecione o novo tipo de equipamento. A tabela é atualizada com o equipamento selecionado e seus dados.