O que é o painel Equipment (Equipamento)?
O painel Equipment (Equipamento) fornece um resumo coeso do equipamento selecionado.
Como posso acessar o painel Equipment (Equipamento)?
Para navegar até um painel Equipment (Equipamento), toque ou clique no nome de um equipamento em um widget ou em um botão de navegação dentro de um gráfico no widget Gráficos. Também é possível pesquisar um equipamento e tocar ou clicar no resultado da pesquisa.
Os links de objetos de equipamentos associados podem ser vistos em muitos lugares na interface do usuário, incluindo o Gerenciador de alarmes. Você pode navegar até o equipamento usando esses links, se tiver acesso a eles.
Quando o widget Gráficos aparece pela primeira vez em um painel Equipment (Equipamento)?
Se houver um gráfico configurado para o equipamento, o layout padrão do painel mostrará primeiro o widget Gráficos. Para ver outros widgets, use a lista suspensa de navegação da página na barra de título da Metasys UI. O widget Gráficos poderá não aparecer primeiro ou não estar disponível se um painel personalizado tiver sido aplicado.
Qual é o layout do painel Equipment (Equipamento) na JCT?
A figura e a tabela a seguir descrevem o layout do painel Equipment (Equipamento) na JCT.
|
Número |
Nome |
Descrição |
|---|---|---|
|
1 |
Painel de Navegação: Árvore Spaces (Espaços) |
Mostra a árvore Spaces (Espaços) e permite navegar pelos espaços. |
|
2 |
Painel de navegação: árvore Building Network (Rede do edifício) |
Mostra a árvore Building Network (Rede do edifício) e permite navegar pelos objetos. |
|
3 |
Ícone de hambúrguer |
Abre ou fecha o painel de navegação. |
|
4 |
Indicador offline |
Indica que você está acessando a JCT. |
|
5 |
Widget Tendências |
Este widget não exibe dados na JCT. |
|
6 |
Widget Atividade do equipamento |
Este widget não exibe dados na JCT. |
|
7 |
Campo de pesquisa |
Pesquise por qualquer espaço ou equipamento no site. |
|
8 |
Menu do usuário |
Abre as opções do menu do usuário. |
|
9 |
Lista suspensa de navegação de página |
Exibe a página sendo visualizada no momento. Clique ou toque no menu suspenso para navegar até outra página. |
|
10 |
Informação do ponto |
Toque ou clique para exibir informações dos pontos, incluindo o nome curto do ponto e a referência totalmente qualificada. |
|
11 |
Widget Dados do equipamento |
Exibe todos os pontos dentro do equipamento selecionado. Este widget não exibe os valores de pontos atuais na JCT. Na Metasys UI, o widget Dados do equipamento exibe os valores atuais dos pontos. |
|
12 |
Widget Relações do equipamento |
Exibe todas as relações que um equipamento tem com outros equipamentos, espaços e controladores de campo de rede. Este widget não exibe o status online ou offline na JCT. Na Metasys UI, o widget Relações do equipamento exibe o status online ou offline do equipamento listado. |