Como posso começar a trabalhar na JCT?
Antes de começar a trabalhar na JCT, faça login na Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) e atualize ou atualize seu arquivamento.
Ao fazer login na JCT, você verá uma solicitação para selecionar um arquivo na caixa de diálogo Select Archive . É necessário selecionar um arquivo para começar a trabalhar na JCT.
Na caixa de diálogo Select Archive (Selecionar arquivamento), é possível ver os arquivamentos com a respectiva versão no menu suspenso. Para selecionar um arquivo, escolha um arquivo no menu suspenso. Em seguida, toque ou clique em SELECT ARCHIVE (Selecionar arquivamento). Se houver um arquivo que não tenha sido atualizado na SCT, o arquivo será exibido na lista, mas o botão SELECT ARCHIVE (Selecionar arquivamento) será desativado.
Como posso abrir um arquivo diferente depois de fazer login e usar um arquivamento?
Para selecionar um arquivo diferente, abra o menu do usuário no canto superior direito da tela e toque ou clique em ).
Selecione um arquivo na caixa de diálogo Select Archive (Selecionar arquivamento) e toque ou clique em SELECT ARCHIVE (Selecionar arquivamento).
Por que posso ver uma mensagem sem espaços ser configurada depois de selecionar e abrir um arquivamento na JCT?
Seu arquivamento pode não ter nenhum espaço ou equipamento configurado em seu arquivamento. Faça login e verifique se seu arquivamento tem espaços configurados.
Como posso atualizar o arquivamento no qual estou trabalhando? How do I update the archive with the changes recently made? (Como posso atualizar o arquivamento no qual estou trabalhando? Como posso atualizar o arquivamento com as alterações feitas recentemente?)
- Abra o menu do usuário no canto superior direito da tela.
- Toque ou clique em Archive (Arquivamento).
- Toque ou clique em Refresh All Archives (Atualizar todos os arquivamentos). A janela Refresh All Archives (Atualizar todos os arquivamentos) é aberta.
- Toque ou clique em REFRESH ALL ARCHIVES (Atualizar todos os arquivamentos).
- Ao atualizar e atualizar o arquivamento, você e outros usuários são desconectados da JCT. Faça login de volta à JCT para ver as atualizações feitas em seu arquivamento.
- Se o Gerenciador de gráficos e a seleção de um arquivamento forem atualizados e fizerem login novamente, você poderá receber uma mensagem de erro. Para resolver esse problema, descarte a mensagem de erro e selecione um arquivo.
- Certifique-se de que toda a edição de gráficos da Metasys UI seja salva para todos os usuários em todos os arquivamentos, antes de atualizar todos os arquivamentos.
- Você terá que atualizar todos os arquivamentos após uma alteração no nome do Site Director.
- Você também pode atualizar o arquivo fazendo logout e, em seguida, fazer login de volta na JCT.
Vários usuários podem trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo?
Vários usuários podem trabalhar em um determinado arquivo ao mesmo tempo. Além disso, usuários conectados com nomes de usuário diferentes podem acessar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. No entanto, há um limite de 25 usuários simultâneos para a criação ou edição de gráficos na JCT.
O que acontece com minhas alterações quando vários usuários trabalham no mesmo arquivo ao mesmo tempo?
Quando vários usuários estiverem trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo, o usuário a salvar o último substituirá quaisquer alterações ou atualizações feitas por outros usuários. Se vários usuários estiverem editando o mesmo gráfico da Metasys UI ao mesmo tempo, o usuário a salvar o último substituirá quaisquer alterações ou atualizações feitas por outros usuários.