Uso de vários comportamentos e efeitos - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Como posso selecionar o modo de execução no caso de múltiplos comportamentos personalizados ou efeitos?

Para selecionar o modo de execução no caso após criar múltiplos comportamentos personalizados ou efeitos, escolha:
  • First Valid (Primeiro válido): cada comportamento ou efeito é executado por ordem de cima para baixo. O primeiro comportamento tem a maior prioridade e é executado primeiro. O último comportamento tem a prioridade mais baixa e é executado por último.
    Nota: Você pode arrastar e soltar os comportamentos personalizados na ordem desejada para organizá-los.
  • All Valid (Todos válidos): todos os comportamentos ou efeitos serão executados simultaneamente se o acionador e as regras forem verdadeiros.
    Nota: Se os efeitos de piscar, mudança de cor e transição delimitada forem aplicados no modo de execução de todos válidos, somente o comportamento ou efeito personalizado no topo da lista será executado e os outros serão ignorados.