Como posso adicionar o efeito de mudança de cor?
- Clique no campo Behavior Name (Nome do comportamento) para adicionar um nome. Clique no botão da marca de verificação.
- Clique em + para selecionar o efeito Color Change (Mudança de cor).
- Configure o efeito de mudança de cor.
- Se selecionar o tipo de efeito de cor personalizada:
- Escolha Fill (Preenchimento) se quiser que a área preenchida da forma, símbolo ou elemento mude de cor.
- Escolha Stroke (Traço) se quiser que a borda da forma, símbolo ou elemento mude de cor.
- Ou escolha tanto Fill (Preenchimento) como Stroke (Traço).
Figura 1. Efeito de mudança de cor personalizada
- Se selecionar o tipo de efeito de cor definida pelo sistema:
- Escolha Fill (Preenchimento) se quiser que a área preenchida da forma, símbolo ou elemento mude de cor.
- Escolha Stroke (Traço) se quiser que a borda da forma, símbolo ou elemento mude de cor.
- Ou escolha tanto Fill (Preenchimento) como Stroke (Traço).
- Vincule o efeito de mudança de cor a um ponto usando o campo Point Selection (Seleção de ponto). Clique em
. Você pode vincular o efeito a um ponto com alias, um ponto explícito ou um ponto da rede do edifício. Consulte Uso da seleção de pontos.
- Selecione as opções de System Status Color (Cor de status do sistema). É possível selecionar vários status. Esses status correspondem às cores dos status nas preferências do sistema na guia Graphic (Gráfico) das configurações do site da Metasys UI.
Clique em Next (Avançar).
- Se selecionar o tipo de efeito de cor personalizada:
- Selecione um acionador. Consulte Uso de acionadores.
- Adicione uma regra. As regras são opcionais, a menos que um acionador de mudança de valor seja usado para o comportamento personalizado. Consulte Uso de regras.
- Clique em SAVE (Salvar).
Quais são os casos de uso para usar o efeito de mudança de cor?
O efeito de mudança de cor pode ser usado em uma caixa de valores personalizada que muda de cor com base no status do ponto vinculado.
A que elementos posso aplicar o efeito de mudança de cor?
O efeito de mudança de cor pode ser aplicado às formas, símbolos e elementos de símbolos listados nas tabelas a seguir.
| Categoria do símbolo | Símbolo |
|---|---|
| Unidade de tratamento de ar (completa) | Ventilador de retorno, ventilador de suprimento |
| Ventiladores | Ventilador de retorno acionado por correia, ventilador de suprimento acionado por correia, ventilador de suprimento acionado diretamente, ventilador vertical acionado diretamente |
| Formas básicas, formas de setas e formas de fluxograma | Todos |
| Símbolos básicos | Círculo, elipse, retângulo, triângulo, caixa de valores avançada, caixa de valores básica, botão, gota, medidor linear, medidor semicircular, interruptor, termômetro, ventilador básico |
| Unidade de CRAC | Motor do ventilador |
| Elétricos | Bateria, disjuntor, disjuntor de fuga à terra, contator, desconexão, fusível, gerador, retificador, interruptor, transformador, UPS |
| Unidades de fan coil | Pacote de tubo de refrigeração da FCU 2, pacote de tubo de aquecimento da FCU 2, ventilador da FCU, pacote de tubo de refrigeração de FCU vertical 2, pacote de tubo de aquecimento de FCU vertical 2, ventilador de FCU vertical |
| incêndio | Anunciador (círculo), detector de feixe (círculo), detector combinado (círculo), detector de duto (círculo), detector de incêndio (círculo), painel de incêndio (círculo), pressão de fluxo (círculo), chave de fluxo (círculo), alarme geral (círculo), contato geral (círculo), detector de calor (círculo), estação manual (círculo), detector de fumaça (círculo), alto-falante (círculo), alto-falante com luz piscante (círculo), interruptor de segurança ou antissabotagem (círculo), sensor de luz natural (círculo), luminária de emergência (círculo), interruptor de luz (círculo), luminária (círculo), sensor de movimento (círculo) |
| iluminação |
Sensor de luz natural (círculo), luminária de emergência (círculo), interruptor de luz (círculo), luminária (círculo), sensor de movimento (círculo) |
| Tubos | Todos |
| Unidade de teto (completa) | Ventilador de suprimento |
| Segurança |
Barreira (círculo), alarme de barreira (círculo), contato da barreira (círculo), alarme do sistema de persianas (círculo), leitor de cartão (círculo), computador (círculo), contato da porta (círculo), alarme do elevador (círculo), alarme de chamada de emergência do sanitário para deficientes (círculo), alarme de intrusão (círculo), contato acima da porta (círculo), controlador Pegasys (círculo), chave de reparo (círculo), leitor de cartão magnético (círculo), catraca (círculo), contato da janela (círculo) |
| Unidades de terminais | Ventilador em paralelo, ventilador em série |
| Bombas de água |
Bomba de sobrepressão, bomba de sobrepressão da esquerda para a direita, bomba de circulação horizontal esquerda para equipamentos a ar, bomba de circulação horizontal direita para equipamentos a ar, direita de bomba horizontal à esquerda, direita de bomba horizontal à direita, bomba de circulação vertical para equipamentos a ar, esquerda de bomba horizontal vertical, direita de bomba horizontal vertical, bomba de motor vertical da frente para trás, bomba de motor vertical da esquerda para a direita, bomba vertical à esquerda, bomba vertical à direita |
| Categoria do símbolo | Símbolo |
|---|---|
| Formas básicas, formas de setas e formas de fluxograma | Todos |
| Símbolos básicos | Elipse, retângulo, triângulo, caixa de valores avançada, caixa de valores básica, botão, gota, termômetro |
| Elétricos | Bateria, disjuntor, disjuntor de fuga à terra, contator, desconexão, fusível, gerador, retificador, interruptor, transformador, UPS |
| incêndio | Anunciador (círculo), detector de feixe (círculo), detector combinado (círculo), detector de duto (círculo), detector de incêndio (círculo), painel de incêndio (círculo), pressão de fluxo (círculo), chave de fluxo (círculo), alarme geral (círculo), contato geral (círculo), detector de calor (círculo), estação manual (círculo), detector de fumaça (círculo), alto-falante (círculo), alto-falante com luz piscante (círculo), interruptor de segurança ou antissabotagem (círculo), sensor de luz natural (círculo), luminária de emergência (círculo), interruptor de luz (círculo), luminária (círculo), sensor de movimento (círculo) |
| iluminação |
Sensor de luz natural (círculo), luminária de emergência (círculo), interruptor de luz (círculo), luminária (círculo), sensor de movimento (círculo) |
| Segurança |
Barreira (círculo), alarme de barreira (círculo), contato da barreira (círculo), alarme do sistema de persianas (círculo), leitor de cartão (círculo), computador (círculo), contato da porta (círculo), alarme do elevador (círculo), alarme de chamada de emergência do sanitário para deficientes (círculo), alarme de intrusão (círculo), contato acima da porta (círculo), controlador Pegasys (círculo), chave de reparo (círculo), leitor de cartão magnético (círculo), catraca (círculo), contato da janela (círculo) |
| Categoria do símbolo | Símbolo |
|---|---|
| Ferramentas de desenho | Texto |
| Símbolos básicos | Caixa de valores avançada, caixa de valores básica, botão, medidor linear, medidor semicircular |