O que é o painel de navegação?
O painel de navegação está localizado no lado esquerdo da tela e facilita a navegação nas guias Spaces (Espaços) e Network (Rede).
Posso redimensionar o painel de navegação?
Sim, você pode redimensionar o painel de navegação em uma plataforma de computador arrastando a seta de duas pontas. O painel mantém o tamanho definido quando você navega para o Gerenciador de gráficos, por exemplo, mas não é mantido após o logout.
Como posso abrir ou fechar o painel de navegação?
Para abrir ou fechar o painel de navegação, clique no ícone de hambúrguer.
O que é um espaço?
Os espaços ajudam a organizar as informações exibidas no sistema Metasys em locais físicos (um campus e seus edifícios) e em áreas dentro desses locais (andares, zonas e salas). A hierarquia se assemelha ao mundo físico para ajudar você a navegar no sistema Metasys. Cada espaço tem uma relação hierárquica com outros espaços, bem como uma relação de serviço com os equipamentos que o atendem. Para obter mais informações sobre como configurar espaços e equipamentos, consulte SCT: Ajuda da ferramenta de configuração do sistema (LIT-12011964) .
Como posso navegar na hierarquia das árvores?
O painel de navegação mostra a lista dos espaços, objetos de ponto e objetos de extensão configurados para organizar as informações no sistema Metasys. Para navegar até uma sala específica, selecione o nível mais alto na Spaces (Espaços). Por exemplo, primeiro selecione o prédio, em seguida, o andar e, finalmente, uma sala naquele andar. Para navegar até um objeto de rede, clique na guia Network (Rede). Por exemplo, para navegar até um controlador de IP, expanda o gerenciador relevante e, em seguida, o objeto de integração BACnet relevante. Para navegar até um objeto nas exibições de usuário, clique na guia Views (Exibições), selecione a exibição relevante na lista, se houver mais de uma, e navegue até o objeto necessário.
Como posso voltar ao espaço ou objeto anterior?
Para navegar até um espaço anterior, use o botão de voltar do navegador ou o painel de navegação. Você também pode navegar até um espaço ou objeto anterior clicando no hyperlink na hierarquia de trilha.
Como posso marcar um local ao qual voltar mais tarde?
Invalid Space ID (ID de Espaço Inválido) será mostrada na tela e a exibição será redirecionada para o espaço raiz. Dispositivos móveis:
- Para marcar um local como favorito em um dispositivo Android, navegue até o local desejado, toque no ícone de favoritos, selecione Add Bookmark (Adicionar favorito), dê um nome a ele e toque em Save (Salvar).
- Para marcar um local como favorito em um dispositivo Apple, navegue até o local desejado, toque no ícone de favoritos, selecione Bookmark (Favorito), dê um nome a ele e toque em Save (Salvar).
| Ícone | Descrição do ícone |
|---|---|
|
|
Ícone de favoritos em um dispositivo Android. |
|
|
Ícone de favoritos em um dispositivo Apple. |
Computadores desktop e laptops:
- Para marcar um local como favorito no Google Chrome, navegue até o local desejado, clique no ícone de favoritos com a dica de ferramenta Bookmark this tab (Adicionar esta guia aos favoritos), clique em Add bookmark (Adicionar a favoritos), dá um nome a ele e clique em Done (Concluído).
- Para marcar um local como favorito no Apple Safari, navegue até o local desejado, clique em Bookmarks (Favoritos), selecione Add Bookmark (Adicionar Favorito), dê um nome a ele e clique em Add (Adicionar).
- Para marcar um local como favorito no Microsoft Edge, navegue até o local desejado, clique no ícone de favoritos com a dica de ferramenta Add this page to favorites (Adicionar esta página aos favoritos), dê um nome a ele e clique em Done (Concluído).
| Ícone | Descrição do ícone |
|---|---|
|
|
Ícone de favoritos no Google Chrome. |
|
|
Ícone de favoritos no Microsoft Edge. |
Como posso retornar a um local previamente marcado como favorito?
Navegue até o local marcado na lista de favoritos do navegador.