A extensão de totalização de eventos rastreia o número de eventos ou pulsos binários ao longo do tempo, ou seja, conta o número de transições que ocorrem em uma referência de entrada. Ao contrário de outros tipos de totalização, a totalização de eventos aumenta de valor cada vez que o evento ocorre, em vez de calcular o valor uma vez a cada minuto.
Estes três parâmetros essenciais determinam o modo de operação da extensão de totalização de eventos:
- A referência de entrada monitorada
- Os tipos de transições ou eventos registrados
- O valor por pulso (evento) registrado
Você pode usar esta extensão para determinar o número de mudanças em um valor de entrada, o que pode ser útil para manutenção e monitoramento de equipamento. Por exemplo, use a totalização de eventos para determinar quantas vezes um motor deu partida, com que frequência um sensor estava em estado de alarme ou quantos carros entraram em um estacionamento.
|
Nome do atributo |
Notas |
Valor inicial |
Valores/Opções/Intervalo |
Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
Precisão de exibição |
C,W |
1s |
Utiliza a precisão de exibição (Set 0). |
Indica a posição arredondada e o número de casas decimais a serem exibidas para esta extensão. |
|
Em execução |
Ativo |
Ativo Limite de totalização Inativo |
Reflete o status desta extensão. Ativo: A extensão está calculando e ainda não atingiu o limite de totalização. Limite de totalização: A extensão atingiu o limite e parou de calcular porque o atributo Acúmulo está configurado como Falso. Inativo: A extensão não é confiável ou está desativada e não está calculando. |
|
|
Referência de entrada |
C |
Especifica o objeto e o atributo totalizados por esta extensão. Se este atributo não for confiável, a totalização será temporariamente suspensa. |
||
|
Valor atual |
C, D, R, W |
Representa o valor atual da extensão. |
||
|
Referência |
C,W |
Estado 0 |
O atributo Texto do estado identifica a enumeração configurada para este atributo. |
Define o valor que a extensão processa para a totalização, como definido no atributo Referência de entrada. |
|
Confiabilidade |
Confiável |
Utiliza a confiabilidade (Set 503). |
Representa a confiabilidade do valor atual. Se a referência de entrada se tornar não confiável, a extensão de totalização que monitora a entrada se tornará não confiável. |
|
|
Redefinir (Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações e tendências) |
W |
Falso |
Falso Verdadeiro |
Força uma condição de redefinição na extensão. (Interrompe qualquer cálculo em andamento, restaura o valor atual ao estado inicial e, para cada atributo acionável, força um relatório de COV) Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc. |
|
Data de redefinição |
Representa a data da última condição de redefinição da extensão. |
|||
|
Hora de redefinição |
Representa a hora da última condição de redefinição da extensão. |
|||
|
Acúmulo |
C,W |
Falso |
Falso Verdadeiro |
Define a ação especial que a extensão de totalização toma quando o valor atual atinge o valor do limite de totalização. Se o atributo Acúmulo for configurado como Falso, a extensão de totalização em tempo de execução interromperá a operação quando o valor atual for igual ou maior que o valor do limite de totalização. Se o atributo for configurado como Verdadeiro, o valor atual será redefinido como 0,0 e um novo ciclo de totalização será iniciado. |
|
Contagem de acúmulo |
R, W |
0 |
0–4,294,967,295 |
Quando o atributo Acúmulo é Verdadeiro, este valor aumenta cada vez que o valor atual atinge um valor igual ou maior que o valor do limite de totalização. |
|
Fator de escala |
C,W |
1.0 |
Valor mínimo > 0 |
Indica o valor utilizado para ajustar o valor totalizado a um valor maior ou menor do que o resultado que seria obtido. |
|
Texto do estado (Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações e tendências) |
C,W |
Estados |
Indica as sequências exibidas para o valor atual. Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc. |
|
|
Limite de totalização |
C, N, W |
Define um valor limite que o valor atual deve atingir ou exceder para que a extensão de totalização execute uma ação especial. Quando o atributo Acúmulo está configurado como Falso, o processo de totalização interrompe operações posteriores. Quando este atributo está configurado como Verdadeiro, o valor atual é definido como 0 e o processo de totalização começa novamente. |
||
|
Transição |
C,W |
Estado de entrada |
Estado de entrada Contar tudo |
Descreve os comportamentos das transições a serem contadas. Se o valor for 0, o sistema contará a transição de entrada em uma determinada referência. Se o valor for 1, o sistema contará todas as transições de estado. |
|
Unidades |
C,W |
IP SI |
Indica as unidades de medida desta extensão. IP = Unidades imperiais; SI = Sistema Internacional de Unidades. |
|
|
Valor antes da redefinição |
Indica o valor atual no momento da última operação de redefinição. |
|||
|
Valor por pulso |
C,W |
1 |
Indica o valor unitário da referência de entrada para a totalização de pulsos. Para a totalização de eventos, o valor é 1. |