Extensões de totalização - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

As extensões de totalização rastreiam um atributo ao longo do tempo. Há três tipos de extensões de totalização:
  • Totalização analógica: rastreia e registra valores de atributos analógicos ao longo do tempo.
  • Totalização de eventos: rastreia o número de eventos/transições de um atributo ao longo do tempo.
  • Totalização em tempo de execução: rastreia o tempo total em que o atributo reside em um estado especificado.