Extensões de tendência - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

A extensão de tendência monitora e registra as mudanças no comportamento de um atributo individual ao longo do tempo, auxiliando no diagnóstico de várias características comportamentais em todo o sistema. A extensão de tendência coleta valores de amostra em intervalos definidos ou somente mediante mudanças no valor dado. Os dados de tendência continuarão sendo coletados se o objeto tiver um status não confiável. A extensão de tendência continua a registrar dados usando o valor anterior precedido por ???, o que indica um status não confiável.

Por exemplo, use uma extensão de tendências para coletar dados do objeto de entrada analógica de um controlador no barramento N2, que relata informações como temperatura do ar externo ou temperatura do ar ambiente.

As extensões de tendência são diferentes dos estudos de tendências. Uma extensão de tendência coleta amostras de dados e registra-as no buffer local. No caso de sites com repositório de tendências históricos, as extensões de tendência podem ser configuradas para transferir periodicamente os dados de tendência do buffer local para esse repositório. Quando uma extensão de tendências na Metasys UI é exibida, você vê apenas os dados atualmente presentes no buffer local da extensão de tendências.

Os estudos de tendências não coletam dados. Em vez disso, eles apresentam dados de múltiplas tendências juntos em uma única exibição. Um estudo de tendências visualizado na Metasys UI incluirá dados de buffers locais de extensão de tendência, bem como dados do repositório de tendências históricas do site, se aplicável.

Nota: É possível adicionar várias extensões de tendência a um objeto para os mesmos atributos ou para atributos diferentes. Entretanto, quando um objeto tem múltiplas extensões de tendência para o mesmo atributo, as amostras de dados para todas as extensões de tendência do mesmo atributo são combinadas na exibição usando um estudo de tendências.

Para obter informações sobre o desempenho das tendências, consulte o Guia de configuração do sistema Metasys (LIT-12011832).