As extensões de tendência contêm atributos comuns a objetos do sistema Metasys.
A tabela seguinte lista os atributos específicos da extensão de tendência. Clique no nome do atributo na tabela para ver sua descrição.
|
Nome do atributo |
Notas |
Valor inicial |
Valores/Opções/Intervalo |
Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
Transições reconhecidas |
C,W |
Falso, Falso, Falso |
Emite três sinalizadores diferentes que indicam se as transições mais recentes de eventos para o estado anormal, de falha ou normal foram reconhecidas (se a transição exigir o reconhecimento). |
|
|
Tamanho do buffer |
C |
144 |
1–5,000 |
Especifica o número máximo de registros que o buffer pode conter. |
|
Estado do buffer |
Operacional |
Operacional, Buffer cheio |
Indicará se o buffer está cheio ou operacional quando o atributo Parar quando cheio estiver definido como Falso. |
|
|
Incremento da COV do cliente |
C,W |
Especifica o incremento usado para determinar que ocorreu uma mudança de valor, ou COV, (quando este objeto de tendência coleta dados por COV). Se o objeto e o atributo referenciados forem compatíveis com relatórios de COV, este atributo poderá ter o valor Nulo. Nesse caso, será utilizado o valor do objeto de tendência para incremento da COV. Este valor só é aplicado a valores de tendência de valor real (ponto flutuante). |
||
|
Intervalo para nova assinatura de COV |
C,W |
3,600 |
Unidades = Segundos |
Especifica o número de segundos entre novas assinaturas de COV (quando este objeto de tendência coleta dados por COV). Este atributo só é usado quando o objeto de tendência é um ponto de integração BACnet na rede IP. As solicitações de assinaturas de COV são especificadas duas vezes durante este intervalo até a assinatura real. A primeira assinatura é emitida quando o objeto de tendência começa a operar ou quando é ativado. |
|
Ativar |
C,W |
Falso |
Indica e controla se os registros estão ativados (Verdadeiro ou Falso). |
|
|
Ativação de eventos |
C,W |
Verdadeiro, Falso |
Determina se as notificações estão ativadas para eventos de transição para os estados de falha e normal. A transição para o estado normal ocorre quando o valor do atributo Registros desde a notificação é igual ou maior que o valor do atributo Limite de notificação. A transição para o estado de falha ocorre quando uma tentativa de assinatura de COV falha. A transição para o estado normal deve ser ativada e configurada por padrão. Os métodos de leitura e gravação impedem que este valor seja definido como Falso. |
|
|
Estado do evento |
Normal, Falha |
Determina se um estado de evento ativo está associado a esta extensão. O valor é definido como Normal quando não há um alarme intrínseco definido para o objeto. Se o alarme intrínseco for ativado (Ativar alarmes intrínsecos = Verdadeiro), este valor será Normal ou Falha (problema ocorrido com o objeto assinando a mudança de valor [COV]). Este atributo é incluído na exibição quando o site é definido como um site BACnet. |
||
|
Carimbos de data/hora de eventos |
Indica a data e hora das notificações dos últimos eventos de transição para os estados anormal, de falha e normal. Os carimbos de data/hora do tipo Hora ou Data mostrarão FF se nenhuma notificação de evento desse tipo tiver sido gerada desde que o objeto foi criado. |
|||
|
Referência de entrada |
C |
Define o atributo do objeto que está sendo amostrado. Este atributo é utilizado para fazer referências consistentes a um objeto ou atributo. A referência de entrada e o nome do objeto e do atributo cuja tendência você deseja obter devem ser exatamente iguais. |
||
|
Alarme intrínseco definido |
C,W |
Falso |
Ativa (Verdadeiro) ou desativa (Falso) a geração de alarmes intrínsecos de BACnet para este objeto. Quando desativado, uma gravação em qualquer um dos atributos de alarmes intrínsecos retornará um erro de Write_Access_Denied. Quando desativado, a leitura dos atributos de alarmes intrínsecos retornará o valor padrão de cada atributo. |
|
|
Último registro notificado |
0 |
Indica o número de sequência associado ao registro coletado mais recentemente que acionou uma notificação (ou seja, fez com que o valor do atributo Registros desde a notificação fosse igual ou maior que o valor do atributo Limite de notificação). Se nenhuma notificação tiver sido feita desde o início do registro, o valor deste atributo será 0. |
||
|
Tipo de registro |
Sondado |
Sondado, COV, Acionado |
Especifica o método de registro da propriedade sendo referenciada (Sondado, Mudança de valor [COV] ou Acionado). |
|
|
Intervalo de registro |
C,W |
60,000 |
Unidades = centésimos de segundo |
Especifica o tempo em segundos para registro da propriedade referenciada. |
|
Classe de notificação |
C,W |
1 |
Especifica a classe de notificação utilizada para manuseio e geração de notificações de eventos para o objeto. A notificação ocorre com base no valor do atributo Registros desde a notificação. O atributo Classe de notificação faz referência implícita a um objeto de classe de notificação com uma propriedade Classe de notificação do mesmo valor. Se o número de classificação fizer referência a um objeto de notificação inexistente, não ocorrerá nenhuma notificação. Quando o atributo Classe de notificação é gravado online, a referência do objeto de classe de notificação será atualizada com o número da instância, se o objeto for encontrado. Se o objeto de classe de notificação para um objeto proprietário da Johnson Controls não for encontrado, a referência será deixada em branco. Se ambos os atributos Referência do objeto de notificação e Classe de notificação forem gravados online simultaneamente (ou ambos forem configurados e baixados), o valor do atributo Classe de notificação será definido como o valor gravado de Referência do objeto de notificação e o valor do atributo Classe de notificação na mensagem gravada será ignorado. |
|
|
Referência do objeto de notificação |
C,W |
Limitado à classe de notificação no mesmo dispositivo. |
Especifica o objeto de classe de notificação utilizado para rotear alarmes para o objeto sendo configurado (pela seleção na árvore). Quando o atributo Referência do objeto de notificação é gravada, o valor do atributo Classe de notificação é atualizado para refletir o número de instância do objeto referenciado. O valor do atributo Referência do objeto de notificação está restrito aos objetos de classe de notificação no mesmo dispositivo que o objeto de alarme. A validação só ocorre durante a gravação, não durante a criação (o download não falha). |
|
|
Limite de notificação |
C,W |
130 (90% do tamanho do buffer) |
Indica quando a notificação ocorre com base no valor do atributo Registros desde a notificação. |
|
|
Tipo de notificação |
C,W |
Eventos |
Indica se as notificações geradas pelo objeto são eventos ou alarmes. Este atributo será obrigatório se o objeto for compatível com relatórios intrínsecos. |
|
|
Contagem de registro |
C, D, W |
0 |
0–5,000 |
Representa o número de amostras registradas desde a criação da extensão de tendência ou a última vez em que o buffer foi limpo quando o atributo Parar quando cheio está definido como Verdadeiro. Representa a posição da próxima amostra registrada quando o atributo Parar quando cheio está definido como Falso. Um valor de zero para este atributo exclui todos os registros no buffer de registro e redefine os atributos Amostras não enviadas ao ADS e Contagem total de registros como zero. Se o buffer estourar, a contagem de registros será redefinida como zero. |
|
Registros desde a notificação |
0 |
Indica o número de registros coletados desde a última notificação ou desde o início do registro se nenhuma notificação tiver ocorrido. |
||
|
Confiabilidade |
Confiável |
Utiliza a confiabilidade (Set 503). |
Representa a confiabilidade do valor atual. Se a referência de entrada se tornar não confiável, a extensão de tendência que monitora a entrada se tornará não confiável. |
|
|
Repositório ativado |
C,W |
Falso |
Ativa a transferência dos dados da amostra de tendência para o Servidor Metasys quando este atributo está definido como Verdadeiro e o buffer atinge o nível especificado pelo atributo Setpoint de transferência. Se você criar múltiplas extensões de tendência em um único ponto e enviá-las para um repositório de dados históricos, definir o atributo Repositório ativado como Verdadeiro fará com que o visualizador de tendências e/ou o estudo de tendências exiba uma combinação de amostras de 15 minutos e 1 minuto. Se o atributo Repositório ativado estiver definido como Falso, o visualizador de tendências exibirá apenas os dados da extensão de tendência selecionada. Para usar múltiplas tendências em um único objeto em um repositório de dados históricos, crie objetos de AV ou BV duplicados mapeados para o ponto em questão e, em seguida, crie uma nova tendência no objeto de AV ou BV paralelo. |
|
|
Intervalo de amostragem |
C,W |
600 |
0–604,800 Unidades = Segundos |
Especifica o tempo em segundos para registro da propriedade referenciada. Se este atributo for zero, as amostras serão registradas usando os relatórios de COV.
Notas:
|
|
Amostras não enviadas ao ADS |
0 |
0–5,000 |
Representa o número total de amostras que precisarão ser entregues ao repositório do Servidor Metasys na próxima transferência. |
|
|
Hora de início |
C,W |
Especifica a hora e a data de ativação do registro quando o atributo Ativar está definido como Verdadeiro. Se o atributo Hora de início tiver qualquer valor curinga, as condições para ativar o registro com base na hora serão ignoradas. Quando o objeto de tendência estiver inativo porque a hora atual está fora da hora de início ou da hora de parada, o atributo Status refletirá este estado (caso seja o status de prioridade mais alta). Se você definir o atributo Hora de parada com um valor anterior ao atributo Hora de início, o objeto de tendência será desativado. |
||
|
Sinalizadores de status |
Indicam o status geral do objeto em termos de BACnet e contém quatro estados independentes. Os quatro sinalizadores são: Em alarme: este sinalizador será Falso se o valor do atributo Estado do evento for normal; caso contrário, o sinalizador Em alarme será Verdadeiro. (Configurado somente pelo recurso de alarmes intrínsecos do BACnet) Falha: este sinalizador será Verdadeiro (1) se o atributo Confiabilidade for não confiável; caso contrário, o sinalizador Falha será Falso. Substituído: este sinalizador será Verdadeiro se o valor atual for substituído no nível de origem do hardware. Fora de serviço: este sinalizador será Verdadeiro se o valor do atributo Fora de serviço for Verdadeiro; caso contrário, o sinalizador será Falso. |
|||
|
Hora de parada |
C,W |
Especifica a hora e a data de desativação do registro. Se o atributo Hora de parada tiver qualquer valor curinga, as condições para ativar o registro com base na hora serão ignoradas. O registro será desativado se a hora de parada for anterior à hora de início. Quando o objeto de tendência estiver inativo porque a hora atual está fora da hora de início ou da hora de parada, o atributo Status refletirá este estado (caso seja o status de prioridade mais alta). Uma mudança no estado ativo/inativo devido ao valor dos atributos Hora de início/Hora de parada não afeta o atributo Ativar. Se o objeto de tendência tiver sido desativado pelo atributo Hora de parada, o objeto tentará enviar as amostras de tendência para o servidor. Se você definir o atributo Hora de parada com um valor anterior ao atributo Hora de início, o objeto de tendência será desativado. |
||
|
Parar quando cheio |
C,W |
Falso |
Quando definido como Falso, o registro continua ativo. Se o atributo Repositório ativado estiver definido como Falso, as amostras registradas anteriormente serão substituídas. Se o atributo Repositório ativado estiver definido como Verdadeiro e o buffer atingir o nível especificado pelo atributo Setpoint de transferência, as amostras registradas anteriormente serão enviadas para o Servidor Metasys. Será necessário limpar o buffer para continuar o registro. Especifica se o registro para quando o buffer está cheio. Se for definido como Verdadeiro, o registro será interrompido e todas as amostras acumuladas permanecerão no buffer. |
|
|
Contagem total de registros |
Representa o número total de registros coletados pela extensão de tendência desde sua criação. Quando a contagem total de registros atinge o valor máximo possível de 0XFFFFFFFF, o valor seguinte será zero. Quando este valor se torna zero, seu valor semântico (o número total de registros coletados) é perdido, mas seu uso na geração de notificações permanece. |
|||
|
Setpoint de transferência |
C,W |
130 (90% do tamanho do buffer) |
1–5,000 |
Representa a quantidade de memória de buffer (em número de amostras) que deve ser preenchida antes que a extensão de tendência solicite a transferência das amostras atuais para o Servidor Metasys para armazenamento permanente. Este valor não poderá ser maior do que o tamanho do buffer quando o atributo Repositório ativado for Verdadeiro. |
|
Acionador |
C,W |
Causa a coleta de dados quando passa de Falso para Verdadeiro, o atributo Ativar está definido como Verdadeiro e a tendência está dentro das horas de início/parada. Quando a coleta de dados é concluída, este atributo é redefinido como Falso. Este atributo não aciona as COVs da Johnson Controls. |