A extensão de média calcula os valores médio, mínimo e máximo de um atributo em um intervalo de tempo específico (por exemplo, temperatura do espaço durante 24 horas). A extensão pode usar amostras de valores de atributos dos tipos booleano, inteiro, sem sinal, de enumeração ou flutuantes para qualquer objeto extensível em um dispositivo BACnet.
As extensões de média contêm atributos comuns a objetos do sistema Metasys. A tabela seguinte lista os atributos específicos da extensão de média.
|
Nome do atributo |
Notas |
Valor inicial |
Valores/Opções/Intervalo |
Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
Referência de entrada |
C |
Define o par de objeto e atributo a ser incluído na amostra. O objeto da amostra deve estar no mesmo dispositivo que o objeto de cálculo da média. |
||
|
Carimbo de data/hora do valor máximo |
Data/hora inválida |
Se o valor médio, mínimo ou máximo não for confiável, o carimbo de data/hora será indefinido. |
Indica a data e a hora em que o valor máximo foi alterado no buffer de amostragem. |
|
|
Carimbo de data/hora do valor mínimo |
Data/hora inválida |
Se o valor médio, mínimo ou máximo não for confiável, o carimbo de data/hora será indefinido. |
Indica a data e a hora em que o valor mínimo foi alterado no buffer de amostragem. |
|
|
Referência de propriedade do objeto |
Designa o objeto e o atributo específicos referenciados pelo objeto de média. Este é um atributo da estrutura de referências de propriedades de dispositivos BACnet que especifica as informações de associação do objeto/atributo definidas pelo atributo de referência de entrada. As informações de associação consistem no identificador do dispositivo, identificador do objeto, índice da matriz e identificador da propriedade da tendência. Um objeto do tipo on-box não retorna nenhum valor para o identificador do dispositivo. A configuração deste atributo é feita durante a criação do objeto do dispositivo. Mudar a Referência de propriedade do objeto pode mudar a Referência de entrada, e mudar Referência de entrada pode mudar a Referência de propriedade do objeto. Como a Referência de propriedade do objeto se baseia na Referência de entrada, que não é compatível com o índice da matriz, a Referência de propriedade do objeto também não é compatível com esse índice. |
|||
|
Amostras válidas |
Indica o número de amostras válidas no buffer de amostragem. Uma amostra será marcada como inválida se ocorrer um erro na leitura dos atributos solicitados do objeto host. O número de amostras inválidas pode ser calculando subtraindo amostras válidas de amostras tentadas. Uma diferença maior que zero indica um erro durante a coleta da amostra. Após a gravação de Amostras tentadas, Amostras do período ou Período, este atributo será configurado como zero até que uma amostra seja coletada. |
|||
|
Se qualquer uma dessas variáveis não for confiável e uma leitura do BACnet for realizada nos três atributos seguintes, os valores retornados serão NaN para o valor médio, -INF para o valor mínimo e INF para o valor máximo. Se esses valores forem não confiáveis e a leitura do BACnet não for realizada, os atributos retornarão zero. |
||||
|
Valor médio |
D, R |
Nan |
Unidades do atributo estendido |
Indica a soma de todas as amostras válidas no buffer de amostragem dividida pelo número de amostras no buffer. Este atributo será configurado como NaN e considerado não confiável até que uma amostra seja coletada e um valor seja gravado para Amostras tentadas, Amostras do período ou Período. |
|
Valor máximo |
R |
-INF |
Unidades do atributo estendido |
Indica o valor mais alto das amostras válidas no buffer. Após a gravação de Amostras tentadas, Amostras do período ou Período, este atributo será configurado como -INF e considerado não confiável até que uma amostra seja coletada. |
|
Valor mínimo |
R |
INF |
Unidades do atributo estendido |
Indica o valor mais baixo das amostras válidas no buffer. Após a gravação de Amostras tentadas, Amostras do período ou Período, este atributo será configurado como -INF e considerado não confiável até que uma amostra seja coletada. |
| Se qualquer dos três atributos a seguir for gravado ou alterado, todas as amostras no buffer de amostragem se tornarão inválidas (configuradas como zero, NaN, -INF ou INF) e serão consideradas como indefinidas na UI. | ||||
|
Amostras tentadas |
W |
O único valor aceitável que pode ser gravado para esta propriedade é zero usando o comando Limpar. |
Indica o número total de amostras no buffer. O único valor aceitável que pode ser gravado para este atributo é zero. Após a gravação de Amostras do período ou Período, este atributo será configurado como zero até que uma amostra seja coletada. |
|
|
Período |
C,W |
3,600 |
Unidades = segundos Faixa: 900-360.060 |
Indica o período de tempo em segundos durante o qual os valores valor mínimo, máximo e médio são calculados. As amostras são coletadas a uma taxa específica, que não pode ser inferior a 4 segundos. A taxa de amostragem é calculada dividindo o Período pelo número de amostras conforme definido no atributo Amostras do período. O valor padrão é 3.600 segundos. |
|
Amostras do período |
C,W |
15 |
Faixa: 2-200 |
Indica a soma de todas as amostras válidas no buffer de amostragem dividida pelo número de amostras no buffer. Este atributo será configurado como NaN e considerado não confiável até que uma amostra seja coletada e um valor seja gravado para Amostras tentadas, Amostras do período ou Período. |
| Os quatro atributos a seguir não aparecem em exibições, mas podem ser incluídos em programações, tendências etc. | ||||
|
Incremento da COV |
C,W |
0.01 |
Qualquer valor > 0 Valor de ponto flutuante do atributo Precisão de exibição. |
Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc. Especifica a mudança mínima no valor atual necessária para que o objeto relate uma mudança nos atributos Valor médio, Valor mínimo e Valor máximo. |
|
Precisão de exibição |
C,W |
100ths |
Utiliza a precisão de exibição (Set 0). |
Define o arredondamento decimal e as casas decimais a serem exibidas para o valor atual e os atributos associados. Os valores médio, mínimo e máximo usam a mesma precisão de exibição. Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc. |
|
Confiabilidade |
Confiável |
Utiliza a confiabilidade (Set 503). |
Indica se os atributos Valor Médio, Valor Mínimo e Valor Máximo são confiáveis ou não. Após a gravação de Amostras tentadas, Amostras do período ou Período, este atributo será configurado como não confiável até que uma amostra seja coletada. Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc. |
|
|
Unidades |
Sem unidades |
Unidades do atributo estendido |
Indica as unidades do atributo mapeado do objeto estendido. Os valores médio, mínimo e máximo usam a mesma unidade. Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc. |
|
A tabela a seguir lista os comandos compatíveis com a extensões de média.
|
Nome do comando |
Parâmetros |
Descrição |
|---|---|---|
|
Ativar |
Nenhum |
Limpa o buffer de amostragem e reinicia o processo de amostragem. Este comando tem o mesmo efeito do comando Limpar. |
|
Desativar |
Nenhum |
Interrompe o processo de amostragem. |
|
Limpar |
Nenhum |
Grava o valor zero no atributo Amostras tentadas, limpa o buffer de amostragem e reinicia o processo de amostragem. Este comando tem o mesmo efeito do comando Ativar. |